Si vous utilisez votre caméra pour effectuer des mesures de température ou identifier des problèmes liés à des anomalies thermiques, il est important d'entretenir correctement votre appareil. Une caméra qui n'est pas correctement entretenue peut fournir des relevés inexacts. Si vous n'avez pas mis en place de processus visant à garantir que le fonctionnement de votre caméra est conforme aux spécifications, vous ne pourrez pas être crédible lorsque vous mettrez en avant la validité de vos relevés infrarouge.
La division Entretien de FLIR constitue votre source certifiée en usine pour l'entretien annuel et la réparation de toutes les caméras de marque FLIR. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000, et notre programme exclusif d'inspection et d'étalonnage en 14 points utilise des références de température étalonnées sur une base annuelle et que nous mettons à la disposition de l'Institut de recherche suédois SP ou du National Institute of Standards of Testing (Institut national des normes de test).
Forte de plus de 50 années d'expérience dans le secteur de la caméra infrarouge commerciale, la société FLIR est aujourd'hui leader sur ce marché. Nos caméras infrarouge sont des produits de pointe, haute formance et éprouvés sur le terrain. Nous sommes intransigeants sur la qualité de nos caméras infrarouge ainsi que sur la précision des mesures de température délivrées, qui constituent notre unique préoccupation. L'entretien FLIR est certifié ISO 9001:2000.
La mission de l'équipe d'entretien FLIR consiste à vous proposer un entretien et une assistance inégalés pour votre caméra infrarouge haute performance FLIR et ses accessoires. FLIR vous propose de nombreuses offres d'entretien qui vous aideront à optimiser l'investissement réalisé dans votre caméra infrarouge. Afin de garantir l'exactitude des relevés de température, FLIR vous recommande également son programme d'inspection et d'étalonnage en 14 points.
FLIR s'engage à vous fournir un service client et un support de qualité optimale pour votre caméra infrarouge. Notre équipe du service client est à votre entière disposition pendant les heures d'ouverture habituelles, et nos techniciens expérimentés sont prêts à vous aider ! Un support logiciel et d'application est disponible 24 h/24 à l'adresse suivante :
L'offre Maintenance générale inclut le programme d'inspection et d'étalonnage en 14 points, complet et à la pointe de la technologie.
La maintenance et l'étalonnage effectués sur une base annuelle sont fondamentaux pour la performance et la fiabilité de votre caméra infrarouge. S'ils ne sont pas réalisés, votre caméra infrarouge peut fournir des relevés inexacts.
Cette offre peut s'avérer très utile, en particulier si votre caméra rencontre des problèmes au niveau matériel ou logiciel.
L'offre Extension de garantie vous permet de bénéficier d'une couverture supplémentaire après la date d'expiration de votre garantie d'origine. Elle peut être achetée sur place au moment de la vente ou avant la fin de la période de garantie. Elle fournit une couverture même si votre caméra est utilisée en continu, 24 h/24 et 7 j/7.
Présent dans plus de 50 pays, le CFI vous propose des formations dans plus de 22 langues différentes. Extrêmement complète, notre offre de formation s'étend du simple cours d'introduction aux cours de certification. Nos formateurs comptent parmi les spécialistes les plus compétents dans leur domaine. Le CFI est fier de pouvoir affirmer que ses produits et services sont conformes aux normes sectorielles, nationales et internationales. Pour découvrir notre communauté, nos conférences ou nos cours, rendez-vous à l'adresse suivante :
http://www.infraredtraining.com and http://www.irtraining.eu
Cette formation est destinée à vous préparer à la qualification de thermographiste certifié. Vous apprendrez à mieux connaître la physique infrarouge, la technologie utilisée dans les caméras ainsi que les applications et procédures d'inspection thermographiques à différents niveaux. Au programme : exercices, études sur le terrain, débats et cours magistraux traditionnels. Un examen sans documentation viendra finaliser la formation.
Cette formation interdisciplinaire est destinée à faire le lien entre la thermographie infrarouge, la science qui se trouve derrière ce concept et la théorie applicative. Vous apprendrez à mieux connaître d'importants concepts scientifiques dans des domaines tels que la physique, la science de la chaleur et la chimie. Vous les appliquerez avec la théorie applicative appropriée, ce qui vous permettra de réaliser des inspections dans votre champ d'application en vous basant sur la législation, les normes et les réglementations existantes. Condition requise pour participer à cette formation : présenter un certificat de formation de niveau 1 valide.
Cette formation est destinée à vous faire acquérir les principaux éléments de base dans les domaines suivants : thermographie infrarouge (théorie et applications), fonctionnement des caméras et utilisation des logiciels. Vous apprendrez les bases en matière d'émissivité et de température apparente réfléchie et découvrirez des applications en rapport avec cette formation. Pendant les séances pratiques, vous utiliserez la caméra dans différentes situations de mesure. Vous apprendrez également à analyser et communiquer vos relevés. Au programme de cette formation : exercices pratiques et séances en laboratoire sur des aspects fondamentaux.
Découvrez nos formations en ligne, à la demande, accessibles 24 h/24, 7 j/7 et adaptées au rythme de chacun. Les thèmes proposés sont les suivants : les bases de la thermographie infrarouge, les différentes applications et la manipulation des caméras. Rendez-vous à l'adresse suivante :
La formation sur site peut être personnalisée en fonction de vos besoins. Cette formation est destinée à faire acquérir aux participants les connaissances nécessaires en matière de thermographie infrarouge, d'inspection, de mesures, d'applications et de création de rapports pour leur permettre de réaliser des mesures et des inspections dans leur propre environnement de travail. Le tuteur leur fournira des conseils utiles pour mettre en œuvre la thermographie infrarouge au sein de leur entreprise.
Grâce à cette formation pratique, vous apprendrez à utiliser le logiciel FLIR le mieux adapté à vos besoins. En fonction de l'application logicielle choisie, l'accent sera mis sur l'analyse et les rapports ou sur le branchement des caméras, l'acquisition de données et l'analyse.
Pour un certain nombre de caméras et d'équipements de mesure infrarouge, une maîtrise parfaite du logiciel et des composants matériels est nécessaire. Dans le cadre des formations relatives aux caméras et aux applications logicielles, vous apprendrez à installer, configurer et intégrer l'ensemble du système pour différentes applications. Vous apprendrez également à optimiser l'acquisition d'images ainsi qu'à analyser les images.
Dans de nombreux pays, le CFI propose des ateliers et des conférences sur différentes applications infrarouges et organise des réunions d'utilisateurs.
InfraMation est la conférence la plus importante au monde sur la technologie infrarouge. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante :
Pour plus d'informations sur la conférence R&D et automatisation (« infraR&D »), rendez-vous à l'adresse suivante :
CFI - Opérations mondiales : [email protected]
CFI Amériques :
CFI EMEA :