18  Termografiske måleteknikker

18.1  Introduktion

Et infrarød kamera måler og gengiver den udsendte infrarøde stråling fra en genstand. Den kendsgerning, at stråling er en funktion af en genstands overfladetemperatur gør det muligt for kameraet at beregne og vise denne temperatur.
Men den stråling, der måles af kameraet, afhænger ikke kun af genstandens temperatur, men er også en emissivitetsfunktion. Stråling stammer også fra omgivelserne og reflekteres i genstanden. Strålingen fra genstanden og den reflekterede stråling vil også blive påvirket af atmosfærenes absorption.
For at kunne måle temperaturen korrekt er det derfor nødvendigt at kompensere for effekterne fra et antal forskellige strålingskilder. Det gør kameraet automatisk online. Følgende objektparametre skal imidlertid leveres til kameraet:
  • Genstandens emissivitet
  • Den reflekterede tilsyneladende temperatur
  • Afstanden mellem genstanden og kameraet
  • Den relative luftfugtighed
  • Atmosfærens temperatur

18.2  Emissivitet

Det objektparameter, der er vigtigst at indstille korrekt, er emissiviteten, der kort sagt, er en måling af, hvor megen stråling, der udsendes fra objektet, sammenlignet med strålingen, der udsendes fra et perfekt sort legme af samme temperatur.
Normalt har objektmaterialer og overfladebehandlinger en emissivitet, der spænder fra ca. 0,1 til 0,95. En højglanspoleret (spejl) overflade falder under 0,1, mens en oxideret eller malet overflade har en højere emissivitet. Oliebaseret maling, uanset farven i det synlige spektrum, har en emissivitet over 0,9 i det infrarøde. Menneskehud har en emissivitet på mellem 0,97 og 0,98.
Ikke-oxiderede metaller udgør et ekstremt tilfælde af perfekt opacitet og høj refleksivitet, der ikke varierer meget med bølgelængden. Derfor er emissiviteten af metaller lav – og stiger kun med temperaturen. For ikke-metaller har emissiviteten en tendens til at være høj, og at falde med temperaturen.

18.2.1  Sådan findes en prøves emissivitet:

18.2.1.1  Trin 1: Fastsættelse af reflekteret tilsyneladende temperatur

Brug en af følgende to metoder til at fastsætte den reflekterede tilsyneladende temperatur:
18.2.1.1.1  Metode 1: Direkte metode
Du kan ikke bruge en termokobling til at måle reflekteret tilsyneladende temperatur, fordi en termokobling måler temperatur, men tilsyneladende temperatur er strålingsintensitet.
18.2.1.1.2  Metode 2: Reflektormetode

18.2.1.2  Trin 2: Fastsættelse af emissiviteten

18.3  Reflekteret tilsyneladende temperatur

Dette parameter bruges til at kompensere for den stråling, der reflekteres i genstanden. Hvis emissiviteten er lav og objekttemperaturen relativt langt væk fra den reflekterede, er det vigtigt at indstille og kompensere korrekt for den reflekterede tilsyneladende temperatur.

18.4  Afstand

Afstanden er afstanden mellem genstanden og kameraets frontlinse. Dette parameter bruges til at kompensere for følgende to kendsgerninger:
  • At stråling fra målet absorberes af atmosfæren mellem genstanden og kameraet.
  • At stråling fra atmosfæren registreres af kameraet.

18.5  Relativ fugtighed

Kameraet kan ligeledes kompensere for den kendsgerning, at transmissionen også afhænger af atmosfærens relative fugtighed. For at gøre dette, indstilles den relative fugtighed til den korrekte værdi. For korte afstande og normal fugtighed kan den relative fugtighed normalt forblive på en standardværdi på 50 %.

18.6  Andre parametre

Nogle kameraer og analyseprogrammer fra FLIR Systems giver dig desuden mulighed for at kompensere for følgende parametre:
  • Atmosfærisk temperatur – d.v.s. atmosfærens temperatur mellem kameraet og målet
  • Ekstern optiktemperatur – d.v.s. temperaturen på eksterne linser eller vinduer, der er brugt foran kameraet
  • Ekstern optiktransmission – d.v.s. transmissionen fra eksterne linser eller vinduer, der er brugt foran kameraet