1. Kirchhoffs lov om termisk stråling.
2. Baseret på ISO 16714-3:2016 (en).
3. Termodynamikkens 1. lov.
4. Baseret på ISO 13372:2004 (en).
5. Baseret på ISO 18434-1:2008 (en)
6. Baseret på ISO 10878-2013 (en).
7. Baseret på ISO 10878-2013 (en).
8. Baseret på ISO 16714-3:2016 (en).
9. Termodynamikkens 2. lov.
10. Dette er en konsekvens af termodynamikkens 2. lov, selve loven er mere kompliceret.
11. Termisk energi er en del af den indre energi af et objekt
12. Baseret på ISO 16714-3:2016 (en).
13. Baseret på ISO 18434-1:2008 (en).
14. Fouriers lov.
15. Dette er endimensionel form af Fouriers lov, der gælder for stabile forhold.