1. Kirchhoffsches Strahlungsgesetz.
2. Basierend auf ISO 16714-3:2016 (en).
3. Erster Hauptsatz der Thermodynamik.
4. Basierend auf ISO 13372:2004 (en).
5. Basierend auf ISO 18434-1:2008 (en)
6. Basierend auf ISO 10878-2013 (en).
7. Basierend auf ISO 10878-2013 (en).
8. Basierend auf ISO 16714-3:2016 (en).
9. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik.
10. Hier handelt es sich um eine Folge des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, der eigentliche Hauptsatz ist komplizierter.
11. Basierend auf ISO 18434-1:2008 (en).
12. Basierend auf ISO 16714-3:2016 (en).
13. Die thermische Energie ist Teil der inneren Energie eines Objekts.
14. Fouriersches Gesetz.
15. Hier handelt es sich um die eindimensionale Version des fourierschen Gesetzes, die nur unter konstanten Zustandsbedingungen gilt.