12  Arbeiten in der Microsoft Word‎-Umgebung

12.1  FLIR Word Add-in‎-Bildschirmelemente

12.1.1  Die Registerkarte FLIR

Nach der Installation von FLIR Report Studio wird die Registerkarte FLIR rechts von den Standardregisterkarten im Band Ihres Microsoft Word-Dokuments angezeigt.
Graphic

12.1.2  Menü Einstellungen

Das Menü Einstellungen umfasst die folgenden Optionen:
  • Seitennummern aktualisieren. Klicken Sie auf diese Option, um die Seitennummern für Felder zu aktualisieren, die sich auf Bilder beziehen.
  • Einheiten festlegen. Klicken Sie auf diese Option, um die bevorzugten Temperatur- und Abstandseinheiten festzulegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 12.9 Ändern der Einstellungen .
  • Vorlagenkategorien. (Verfügbar bei der Erstellung einer Berichtsvorlage.) Klicken Sie auf diese Option, um eine Kategorie für die Berichtsvorlage auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 13.2.5 Auswählen der Vorlagenkategorie .
  • Hilfe. Klicken Sie auf diese Option, um das Menü Hilfe anzuzeigen, siehe Abschnitt 12.1.2.1 Menü Hilfe .

12.1.2.1  Menü Hilfe

Das Menü Hilfe umfasst die folgenden Optionen:
  • Dokumentation. Klicken Sie auf Online, um die neuesten Hilfedateien aus dem Internet anzuzeigen, oder klicken Sie auf Offline, um die Hilfedateien anzuzeigen, die auf dem Computer installiert sind.
  • FLIR Store. Klicken Sie auf diese Option, um zur FLIR Webshop-Seite zu navigieren.
  • FLIR Support Center. Klicken Sie auf diese Option, um zum FLIR Kundendients zu navigieren.
  • Lizenzinformationen. Klicken Sie auf diese Option, um den Lizenz-Viewer anzuzeigen.
  • Auf Aktualisierungen prüfen. Klicken Sie auf diese Option, um auf Software-Updates zu prüfen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 15 Software-Update .
  • Informationen zu. Klicken Sie auf diese Option, um den aktuellen Versionsstand von FLIR Word Add-in anzuzeigen.

12.2  Verwalten von Objekten im Bericht

12.2.1   General

Eine Berichtsvorlage enthält Platzhalter für Objekte wie Wärmebilder, Digitalfotos, Tabellen, Berichtseigenschaften usw.
Wenn Sie einen Bericht auf der Basis einer Berichtsvorlage erstellen, werden diese Platzhalter automatisch mit den Bildern ausgefüllt, die dem Bericht hinzugefügt werden. Sie können auch zusätzliche Objekte einfügen und deren Eigenschaften ändern, nachdem Sie den Bericht in Microsoft Word, wie in den Abschnitten unten beschrieben, gestartet haben.
Wenn Sie eigene Berichtsvorlagen erstellen (siehe Abschnitt 13 Erstellen einer Berichtsvorlage ), fügen Sie gemäß der Abschnitte unten Objekte ein und definieren deren Eigenschaften.

12.2.2  Einfügen eines Wärmebildes

Ein Wärmebildobjekt ist ein Platzhalter, der automatisch ein Wärmebild lädt, wenn ein Bericht erstellt wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.3  Einfügen von Digitalbildobjekten

Ein Digitalbildobjekt ist ein Platzhalter für das Tageslichtbild das zu einem Wärmebild gehört.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.4  Einfügen eines Feldobjekts

12.2.4.1   Allgemein

Ein Feldobjekt ist ein Platzhalter, der automatisch Informationen zu einem Wärmebild anzeigt, wenn ein Bericht erstellt wird.
Ein Feldobjekt besteht aus einer Bezeichnung und einem Wert, z. B. Bx1 Average 42.3 . Sie können auswählen, dass nur der Wert im Bericht angezeigt wird, z. B. 42.3 .

12.2.4.2   Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.5  Einfügen eines Tabellenobjekts

12.2.5.1   Allgemein

Ein Tabellenobjekt ist ein Platzhalter, der automatisch eine Tabelle mit bestimmten Informationen zu einem Wärmebild anzeigt, wenn ein Bericht erstellt wird.
Die folgenden Tabellenobjekte sind verfügbar:
  • Messungen.
  • Parameter.
  • METERLiNK.
  • Positionsbestimmung.
  • Kamerainfo.
  • Dateiinfo.
  • Textkommentare.
  • Hinweise.
  • Formeln.
Zusätzlich zu den in der Tabelle integrierten Objekten können Sie Ihre eigenen Tabellenobjekte erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 12.2.5.3 Erstellen eines benutzerdefinierten Tabellenobjekts .
Sie können eine Zusammenfassungstabelle einfügen, die Informationen zu allen Wärmebildern im Bericht enthält. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 12.2.5.4 Einfügen einer Übersichtstabelle .

12.2.5.2  Einfügen eines Tabellenobjekts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.5.3  Erstellen eines benutzerdefinierten Tabellenobjekts

Wenn die integrierten Tabellenobjekte nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie eigene Tabellenobjekte erstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.5.4  Einfügen einer Übersichtstabelle

Ein Übersichtstabellen-Objekt ist ein Platzhalter, der automatisch eine Tabelle mit bestimmten Informationen zu allen Wärmebildern im Bericht anzeigt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.6  Einfügen eines Berichtseigenschaften-Objekts

Ein Berichtseigenschaften-Objekt ist ein Platzhalter, der automatisch Kundeninformationen und Informationen zur Inspektion anzeigt, wenn ein Bericht erstellt wird.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.7  Anpassen der Größe von Objekten

12.2.7.1  Ändern der Größe eines Bildobjekts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.7.2  Ändern der Größe eines Tabellenobjekts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.8  Ersetzen eines Bildes

Sie können ein Bild im Bericht ersetzen und dabei alle Verbindungen zu anderen Objekten beibehalten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.9  Löschen von Objekten

12.2.9.1  Löschen eines Bildobjekts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.9.2  Löschen eines Feldobjekts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.2.9.3  Löschen eines Tabellenobjekts

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.3  Bearbeitung eines Bildes

Sie können Wärmebilder mit FLIR Report Studio Image Editor direkt aus dem Bericht heraus bearbeiten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.4  Arbeiten mit Formeln

12.4.1   Allgemein

Mithilfe von FLIR Word Add-in können Sie komplexe Berechnungen zu verschiedenen Elementen im Infrarotbild ausführen. Eine Formel darf alle grundlegenden mathematischen Operatoren und Funktionen enthalten (+, –, ×, ÷ usw.). Es können auch numerische Konstanten wie π verwendet werden.
Vor allem können jedoch Verweise auf Messergebnisse, andere Formeln und weitere numerische Daten in Formeln eingefügt werden.
Die von Ihnen erstellten Formeln stehen in FLIR Word Add-in zur Verfügung und können in die Feld- und Tabellenobjekte zukünftiger Berichte eingefügt werden.
Sie können eine Formel in eine Textdatei exportieren. Diese Textdatei kann beispielsweise an einen anderen Computer gesendet werden und steht nach dem Import in FLIR Word Add-in auf dem Computer zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 12.4.4 Exportieren und Importieren von Formeln .
  • Eine Formel kann sich immer nur auf ein Infrarotbild beziehen, mir ihr können beispielsweise keine Differenzen zwischen zwei Infrarotbildern berechnet werden.
  • Sie können alle vorhandenen METERLiNK-Daten im Infrarotbild als Wert in einer Formel auf dieselbe Weise wie einen Infrarotmesswert verwenden. METERLiNK-Daten können im Infrarotbild über Verwendung eines externen FLIR/Extech-Messgeräts, z. B. einer Strommesszange oder eines Feuchtemessgeräts, zusammen mit der Infrarotkamera gespeichert werden.

12.4.2  Erstellen von einfachen Formeln

Erstellen einer Formel, die den Temperaturunterschied zwischen zwei Messpunkten berechnet

12.4.3  Erstellen von Bedingungsformeln

Für bestimmte Anwendungen möchten Sie das Ergebnis einer Berechnung ggf. in grüner Schriftfarbe anzeigen, wenn das Ergebnis unter einem kritischen Wert liegt bzw. in roter Schriftfarbe, wenn das Ergebnis über dem kritischen Wert liegt. Hierfür erstellen Sie eine Wenn-Bedingung im Formeleditor mithilfe der Anweisung IF.
Das Verfahren unten beschreibt, wie eine Bedingung formuliert wird, die das Ergebnis einer Temperaturdifferenz-Formel in Rot anzeigt, wenn der Wert über 2,0 Grad liegt, und in Grün, wenn der Wert unter 2,0 Grad liegt.

Erstellen von Bedingungsformeln mit der Anweisung IF

12.4.4  Exportieren und Importieren von Formeln

Sie können eine oder mehrere Formeln in eine Textdatei exportieren. Diese Textdatei kann beispielsweise an einen anderen Computer gesendet werden und dann in FLIR Word Add-in auf diesem Computer importiert werden.

12.5  Dokumenteigenschaften

12.5.1   Allgemein

Beim Erstellen von Infrarotberichten extrahiert das FLIR Programm die Microsoft Word-Dokumenteigenschaften für die Berichtsvorlage und fügt diese Eigenschaften in die entsprechenden Microsoft Word-Felder im Endbericht ein.
Mithilfe dieser Dokumenteigenschaften können Sie verschiedene zeitaufwändige Aufgaben bei der Berichterstellung automatisieren. Beispielsweise können Sie Informationen wie Name, Adresse und E-Mail-Adresse für den Inspektionsort, verwendetes Kameramodell und Ihre E-Mail-Adresse automatisch hinzufügen.

12.5.2  Arten von Dokumenteigenschaften

Es gibt zwei verschiedene Arten von Dokumenteigenschaften:
  • Eigenschaften von Übersichtsdokumenten.
  • Eigenschaften von benutzerdefinierten Dokumenten.
Bei der ersten Art können Sie nur die Werte ändern, während bei der zweiten sowohl das Ändern der Bezeichnungen als auch der Werte möglich ist.

12.5.3  Erstellen und Bearbeiten von Microsoft Word‎-Dokumenteigenschaften

Erstellen und Bearbeiten von Dokumenteigenschaften

12.6  Erstellen von Berichten

Sie können problemlos und effizient den Infrarotbericht mithilfe des FLIR Report Studio-Assistenten erstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.7  Exportieren eines Berichts

Vor dem Senden des Infrarotberichts an Ihren Kunden können Sie ihn in einem der folgenden Formate exportieren:
  • Flat DocXDieses Format exportiert den Bericht als Flat-Bericht mit dem Suffix „_flat“. Ein Flat-Bericht kann mithilfe der gängigen Microsoft Word-Funktionen noch immer bearbeitet werden, es ist jedoch nicht mehr möglich, die Bild-, Feld- und Tabellenobjekte zu verwalten.
  • PDF: Diese Option exportiert den Bericht als einen nicht bearbeitbaren PDF-Bericht.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.8  Erstellen einer Berichtsvorlage

Sie können Ihre eigenen Berichtvorlagen mithilfe von FLIR Report Studio Template Editor erstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.9  Ändern der Einstellungen

Sie können die Einstellungen für die Temperatur- und Entfernungseinheiten ändern.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

12.10  Menü „Hilfe“

Das Menü Hilfe enthält Links zu Support- und Schulungsmöglichkeiten, Lizenzinformationen, Überprüfungen auf Updates usw.
Das Menü Hilfe ist auf der Registerkarte FLIR unter Einstellungen verfügbar.