13  Erstellen einer Berichtsvorlage

13.1   Allgemein

FLIR Report Studio wird mit verschiedenen Berichtsvorlagen geliefert (Microsoft Word *.dotx-Dateien). Wenn diese Vorlagen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie eigene individuelle Vorlagen für thermografische Messberichte erstellen.

13.1.1  Wenige oder viele Berichtsvorlagen?

Es ist nicht unüblich, dass eine bestimmte Vorlage immer wieder für einen bestimmten Kunden verwendet wird. Wenn das der Fall ist, können Sie die unternehmensspezifischen Informationen des Kunden bereits in die Vorlage aufnehmen, anstatt diese nach der Erstellung des thermografischen Messberichts manuell hinzuzufügen.
Wenn allerdings Infrarotberichte für mehrere Kunden auf einer oder einigen wenigen Vorlagen basieren, sollten die unternehmensspezifischen Informationen nicht in der Vorlage enthalten sein. Diese Angaben können einfacher eingegeben werden, wenn der Bericht erstellt wird.

13.1.2  Typische Struktur

Eine Vorlage für Infrarotberichte setzt sich in der Regel aus folgenden Abschnitten zusammen:
  • INTRO: das Deckblatt mit beispielsweise Unternehmenslogo und Elementen der Corporate Identity, dem Titel des Berichts, dem Kundennamen und der Adresse, einer Übersichtstabelle und zusätzlichem Bildmaterial oder Informationen.
  • DATEN: Eine Reihe verschiedener Seiten mit Kombinationen aus Wärmebildobjekten, Digitalbildobjekten, Feldobjekten, Tabellenobjekten usw. Mehrere DATEN-Abschnitte mit verschiedenen Inhaltstypen, z. B. „Nur IR“, „Nur Tageslicht“, „Zwei IR“ und „Zwei IR+Nur Tageslicht“ können hinzugefügt werden.
  • ENDE: Ihre Ergebnisse, Empfehlungen, Diagnosen und zusammenfassende Beschreibungen.

13.1.3  Anmerkung zum Arbeiten in der Microsoft Word‎-Umgebung

Da es sich bei FLIR Word Add-in um ein Add-in für Microsoft Word handelt, können Sie praktisch alle Funktionen, die Sie zur Erstellung einer Microsoft Word-Dokumentvorlage verwenden, auch für Ihre Berichtsvorlagen nutzen.
FLIR Word Add-in verfügt über eine Reihe zusätzlicher Befehle für die Erstellung von Infrarotbildern und -berichten. Diese Befehle sind auf der Registerkarte FLIR verfügbar. Diese Funktionen kommen zusammen mit den Standardfunktionen von Microsoft Word bei der Erstellung von Vorlagen für thermografische Messberichte zum Einsatz.

13.2  Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage für thermografische Messberichte

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, eine Berichtsvorlage zu erstellen:
  • Anpassen einer Basisberichtsvorlage.
  • Ändern einer bestehenden Berichtsvorlage.

13.2.1  Anpassen einer Basisberichtsvorlage

Gehen Sie folgendermaßen vor:

13.2.2  Ändern einer vorhandenen Vorlage – Beginnend mit FLIR Word Add-in‎

Gehen Sie folgendermaßen vor:

13.2.3  Ändern einer vorhandenen Vorlage – Beginnend mit dem FLIR Report Studio‎-Assistenten

Gehen Sie folgendermaßen vor:

13.2.4  Hinzufügen mehrerer DATEN-Abschnitte

Sie können einen oder mehrere DATEN-Abschnitte zur Berichtsvorlage hinzufügen, diese können unterschiedliche Inhalte haben, z. B. „Nur IR“, „Nur Tageslicht“, „Zwei IR“ und „Zwei IR + Tageslicht“.
Bei der Verwendung einer Vorlage mit mehreren DATEN-Abschnitten im FLIR Report Studio-Assistenten wird eine Dropdown-Liste angezeigt, aus der Sie auswählen können, welcher Abschnitt zu den Bildern hinzugefügt werden soll. Lesen Sie dazu Abschnitt 9.3.2 Bildfenster .

Gehen Sie folgendermaßen vor:

13.2.5  Auswählen der Vorlagenkategorie

Sie können eine oder mehrere Kategorien für die Berichtsvorlage auswählen.
Wenn die Berichtsvorlage gespeichert und in den FLIR Report Studio-Assistenten importiert wird, erscheint sie unter der ausgewählten Kategorie im linken Fensterbereich des Assistenten, siehe 9.3.1 Vorlagenfenster .

Gehen Sie folgendermaßen vor: