9  Creación de informes de infrarrojos

9.1   General

El asistente de FLIR Report Studio le permite generar informes de manera fácil y eficiente. Además, le ofrece la posibilidad de ajustar y afinar el informe antes de crearlo. Es posible elegir distintas plantillas de informe, agregar y editar imágenes, o moverlas hacia arriba y hacia abajo, y agregar propiedades de informe, como información del cliente e información acerca de la inspección.
El asistente de FLIR Report Studio ofrece la manera más fácil de crear un informe. No obstante, también puede crear un informe a partir de un documento de Microsoft Word en blanco, agregando y eliminando objetos, y modificando las propiedades de dichos objetos, tal como se describe en la sección 12.2 Gestión de objetos en el informe .

9.2  Tipos de informes

El asistente de FLIR Report Studio le permite crear los siguientes tipos de informes:
FLIR Report Studio se suministra con una serie de plantillas de informe, pero también puede crear sus propias plantillas (consulte la sección 13 Creación de plantillas de informe ).

9.3  Elementos de la pantalla del asistente de FLIR Report Studio‎

9.3.1  Ventana de plantilla

9.3.1.1   Figura

Graphic

9.3.1.2   Explicación

9.3.2  Ventana de imagen

9.3.2.1   Figura

Graphic

9.3.2.2   Explicación

9.3.3.1  Menú Archivo

El menú Archivo incluye los siguientes comandos:
  • Guardar sesión. Haga clic para guardar una sesión. Para obtener más información, consulte la sección 9.5 Guardado de una sesión .
  • Cargar sesión. Haga clic para cargar una sesión. Para obtener más información, consulte la sección 9.5 Guardado de una sesión .
  • Salir. Haga clic para salir del asistente de FLIR Report Studio. La aplicación se cerrará y se perderá todo el trabajo que no haya guardado.

9.3.3.2  Menú Opciones

El menú Opciones incluye los siguientes comandos:

9.3.3.3  Menú Ayuda

El menú Ayuda incluye los siguientes comandos:
  • Documentación. Haga clic y seleccione En línea para ver los últimos archivos de ayuda de Internet, o seleccione Fuera de línea para ver los archivos de ayuda instalados en el equipo.
  • Tienda FLIR. Haga clic para ir al sitio web de la Tienda FLIR .
  • Centro de asistencia de FLIR. Haga clic para ir a Centro de asistencia de FLIR .
  • Información de licencia. Haga clic para que se muestre el visor de licencias.
  • Validar licencia FLIR. (Disponible si no ha activado aún la licencia de FLIR Report Studio.) Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de activación. Para obtener más información, consulte la sección 6 Gestión de licencias .
  • Comprobar actualizaciones. Haga clic para comprobar si hay disponible alguna actualización del software. Para obtener más información, consulte la sección 15 Actualización del software .
  • Acerca de. Haga clic para ver la versión actual de FLIR Report Studio.

9.4   Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

9.5  Guardado de una sesión

Una sesión sirve para almacenar un informe aún no completado en el asistente de FLIR Report Studio. Puede cargar una sesión guardada en el el asistente de FLIR Report Studio y continuar con el informe más adelante.
En el asistente de FLIR Report Studio, haga lo siguiente:
  • Para guardar la sesión, seleccione Archivo > Guardar sesión.
  • Para cargar una sesión, seleccione Archivo > Cargar sesión.

9.6  Modificación de la configuración

Puede cambiar la configuración del asistente de FLIR Report Studio.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento: