13  Creación de plantillas de informe

13.1   General

FLIR Report Studio se entrega con varias plantillas de informe diferentes (archivos *.dotx de Microsoft Word). Si estas plantillas no se ajustan a sus necesidades, puede crear sus propias plantillas de informes de infrarrojos personalizadas.

13.1.1  ¿Pocas o muchas plantillas de informes?

No es inusual utilizar siempre una plantilla concreta para un mismo cliente. En tal caso, puede interesarle incluir información correspondiente a dicho cliente en la plantilla, en lugar de introducirla manualmente una vez generado el informe de infrarrojos.
Sin embargo, si utiliza una misma plantilla, o unas pocas, para generar informes de infrarrojos para distintos clientes, probablemente no le interese incluir información específica de una empresa en la plantilla, ya que estos datos se pueden introducir con facilidad al generar el informe.

13.1.2  Estructura típica

Una plantilla de informe de infrarrojos contiene, normalmente, los siguientes tipos de secciones:
  • INTRODUCCIÓN: la portada, que puede incluir, por ejemplo, el logotipo de su empresa y otros elementos de identidad corporativa, el título del informe, el nombre y dirección del cliente, una tabla resumen y cualquier información adicional o gráfico que desee incluir.
  • DATOS: una serie de páginas que contienen combinaciones de objetos de imagen térmica, objetos de imagen digital, objetos de campo, objetos de tabla, etc. Es posible incluir varias secciones de DATOS con distintos tipos de contenido, por ejemplo, “IR solo”, "Visual solo”, ”Dos IR” y “Dos IR+Visual”.
  • FINAL: las conclusiones, recomendaciones, diagnóstico y descripción breve.

13.1.3  Una nota sobre el trabajo en el entorno de Microsoft Word‎

Debido al hecho de que FLIR Word Add-in funciona como complemento de Microsoft Word, las funciones existentes que utiliza normalmente para crear plantillas de documentos de Microsoft Word se pueden utilizar para crear plantillas de informes.
FLIR Word Add-in añade una serie de comandos específicos del sector de las imágenes y los informes de infrarrojos. Dichos comandos están disponibles en la pestaña FLIR. Estas funciones se pueden utilizar, junto con las estándar de Microsoft Word, al crear plantillas de informes de infrarrojos.

13.2  Creación de una plantilla de informe de infrarrojos personalizada

Puede crear una plantilla de informe de maneras distintas:
  • Personalizar una plantilla de informe básica.
  • Modificar una plantilla de informe existente.

13.2.1  Personalización de una plantilla de informe básica

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

13.2.2  Modificación de una plantilla existente (empezando desde el asistente de FLIR Word Add-in‎)

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

13.2.3  Modificación de una plantilla existente (empezando desde el asistente de FLIR Report Studio‎)

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

13.2.4  Adición de varias secciones de DATOS

Es posible agregar una, o varias, secciones de DATOS nuevas a la plantilla de informe, con distintos tipos de contenido, como, por ejemplo, “IR solo”, "Visual solo”, ”Dos IR” y “Dos IR+Visual”.
Cuando se utiliza una plantilla con distintas secciones de DATOS en el asistente de FLIR Report Studio, aparece una lista desplegable, lo que le permite seleccionar la sección a la que añadir las imágenes (consulte la sección 9.3.2 Ventana de imagen ).

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

13.2.5  Selección de una categoría de plantilla

Es posible seleccionar una, o más, categorías para la plantilla de informe.
Al guardarla e importarla en el asistente de FLIR Report Studio, la plantilla de informe aparecerá bajo la categoría seleccionada en el panel izquierdo del asistente (consulte la sección 9.3.1 Ventana de plantilla ).

Lleve a cabo el siguiente procedimiento: