1. ISO 18434-1:2008 (en) に基づいています。
2. 熱力学第 1 法則:
3. ISO 16714-3:2016 (en) に基づいています。
4. キルヒホフの熱放射の法則:
5. ISO 10878-2013 (en) に基づいています。
6. ISO 10878-2013 (en) に基づいています。
7. ISO 16714-3:2016 (en) に基づいています。
8. ISO 16714-3:2016 (en) に基づいています。
9. 熱エネルギーは物体の内部エネルギーの一部です。
10. 熱力学第 2 法則:
11. これは熱力学第 2 法則の結果であり、この法則自体はさらに複雑です。
12. フーリエの法則:
13. これはフーリエの法則の一次元形態であり、定常状態条件で有効です。
14. ISO 18434-1:2008 (en) に基づいています。
15. ISO 13372:2004 (en) に基づいています。