5  設置

5.1  システム要件

5.1.1  オペレーティング システム

FLIR Report Studio は、次の PC オペレーティング システムで USB 2.0 および 3.0 による通信をサポートしています。
  • 32 ビット版 Microsoft Windows 7
  • 64 ビット版 Microsoft Windows 7
  • 32 ビット版 Microsoft Windows 8
  • 64 ビット版 Microsoft Windows 8
  • 32 ビット版 Microsoft Windows 10
  • 64 ビット版 Microsoft Windows 10

5.1.2  ハードウェア

  • デュアルコア 2 GHz プロセッサを搭載したパーソナル コンピュータ。
  • 4 GB の RAM (最小—8 GB を推奨)。
  • 15 GB 以上の空き容量がある 128 GB のハードディスク ドライブ
  • DVD-ROM ドライブ
  • DirectX 9 グラフィックのサポートには以下が必要です。
    • WDDM ドライバ
    • 128 MB 以上のグラフィック メモリ
    • Pixel Shader 2.0 (ハードウェア上)
    • 32 bpp
  • SVGA (1024 x 768) 以上の解像度のモニター
  • インターネット接続 (課金される場合があります。)
  • オーディオ出力
  • キーボードおよび Microsoft マウス、または互換性のあるポインティング デバイス

5.2  FLIR Report Studio‎ のインストール

5.2.1   手順

次の手順に従います。