次の手順に従います。
次のいずれかの操作を実行して、FLIR Report Studio ウィザードを開始します。
左側のペインで、[すべてのテンプレート] を選択し、FLIR Report Studio で使用可能なすべてのテンプレートを表示するか、テンプレート カテゴリを選択して、特定のレポート テンプレートを見つけます。
中央のペインで、レポート テンプレートをクリックします。選択したレポート テンプレートの各ページのプレビューが右側のペインに表示されます。
選択したテンプレートで続行するには、ウィンドウの下部にある [次へ] をクリックします。

左側のペインで、レポートに含める画像が含まれているフォルダを選択します。ウィンドウの左下で [インポート] をクリックして、コンピュータに接続されているカメラから画像をインポートすることもできます。

レポートに画像を追加するには、次の 1 つまたは複数の操作を実行します。

右側のペインで、次の操作を実行できます。
画像を編集するには、次のいずれかの操作を実行します。
これにより、FLIR Report Studio Image Editor が開きます。詳細については、セクション 11 画像の分析と編集 を参照してください。
ウィンドウの上部の [レポート名] フィールドにレポートの名前を入力します。
ウィンドウの下部にある [生成] 矢印をクリックします。次のいずれかを選択します。

[レポート プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
次の 1 つまたは複数の操作を実行してください。
表示されているプロパティでレポートを作成するには、[OK] をクリックします。これにより、レポートが生成され、[設定] で指定されたレポート フォルダに保存されます。詳細については、セクション 9.6 カメラ設定を変更する を参照してください。
レポートが Microsoft Word ドキュメントとして開きます。選択した画像と、[レポート プロパティ] ダイアログ ボックスに入力した情報が、レポート内の対応するプレースホルダに入力されます。
(編集可能なレポートに適用されます。) 画像を編集するには、次のいずれかの操作を実行します。
これにより、FLIR Report Studio Image Editor が開きます。詳細については、セクション 11 画像の分析と編集 を参照してください。
(編集可能なレポートに適用されます。) レポート内のオブジェクトを修正するには、セクション 12.2 レポートのオブジェクトの管理 を参照してください。
レポートを保存します。
次の手順に従います。
[オプション] > [設定] を選択します。
[レポート] タブで、レポートの作成に関連する設定を選択できます。
[単位] タブで、温度単位や距離単位に関連する設定を選択できます。
[インポート] タブで、画像のインポートに関連する設定を選択できます。