次の手順に従います。
カメラの電源を入れます。
USB ケーブルを使ってカメラをコンピュータに接続します。
FLIR Report Studio ウィザードを開始します。
レポートテンプレートを選択し、ウィンドウの右下にある [次へ] をクリックします。

ウィンドウの左下にある [インポート] をクリックします。

[画像のインポート] ダイアログ ボックスが表示され、カメラに保存された画像を確認できます。複数のフォルダが存在するカメラでは、左側のペインでフォルダを選択できます。

右側のペインで、1 つ以上のチェック ボックスをオンにします。
複数のフォルダが存在するカメラでは、次のいずれかの操作を実行します。

1 つのフォルダしか存在しないカメラでは、次のいずれかの操作を実行します。
[フォルダの参照] ダイアログ ボックスが表示されます。移動先フォルダを選択するか、新規のフォルダを作成します。
画像がコンピュータにインポートされます。