17  用語、法則、および定義

用語

定義

IR サーモグラフィ
非接触式の赤外線画像機器から熱情報を取得、解析する処理です。
アイソサーム
目盛りの特定の色を対比色に置き換えます。これは同等の見かけ温度の間隔を示します。 1
エネルギー保存 2
閉鎖系の総エネルギー含量の合計は一定です。
カラーパレット
特定のレベルの見かけ温度を示すために、異なる色が割り当てられます。使用する色に応じて、パレットのコントラストを高くしたり低くしたりできます。
伝導
分子間の熱エネルギーの直接伝導。分子同士の衝突によって発生します。
入射放射線
周囲から物体に当たる放射線です。
反射見かけ温度
ターゲットから IR カメラに反射される環境の見かけ温度です。 3
吸収と放射 4
入射した放射エネルギーを物体が吸収する能力は、その物体が放射線としてエネルギーを放射する能力と常に等しくなります。
定性的サーモグラフィ
異常の検出とその位置の特定に熱パターンの解析を利用するサーモグラフィです。 5
定量的サーモグラフィ
修理の優先順位を設定するために、温度測定を使用して異常の重大性を判断するサーモグラフィです。 6
対流
重力または別の力によって流体が動き、この動きによって、ある場所から別の場所に熱が伝わる伝熱方式です。
放射熱伝導
熱放射の放射と吸収による熱伝導です。
放射率
同じ温度と波長で実体が放射する力と黒体が放射する力の比率です。 7
温度
物質を構成する分子と原子の平均運動エネルギーの大きさです。
温度勾配
距離に応じた段階的な温度変化です。 8
2 つの物体 (系) の温度差により、それらの物体間で伝わる熱エネルギーです。
熱エネルギー
物体を構成する分子の総運動エネルギーです。 9
熱伝導の方向 10
熱は自然に温度の高い方から低い方に流れるため、ある場所から別の場所に熱エネルギーが移動します。 11
熱伝導率 12
定常状態条件下では、熱伝導率は物体の熱伝導性、熱が流れる物体の断面積、および物体の両端の温度差に正比例し、物体の長さ (厚さ) に反比例します。 13
熱調整
コントラストを最大化するために、解析する物体に画像の色を付加するための処理です。
発散放射線
元の放射源に関係なく、物体の表面を離れる放射線です。
空間分解能
IR カメラが小さい物体や細部を解像する能力です。
見かけ温度
赤外線機器からの非補償型の測定値であり、放射源に関係なく、機器に入射するすべての放射線が含まれます。 14
診断
欠陥や不具合の原因を特定するために兆候および症状を検査します。 15