11  이미지 편집 분석

11.1   일반 정보

FLIR Report Studio Image Editor은(는) 적외선 이미지 분석 및 편집을 위한 강력한 도구입니다.
다음은 실험할 수 있는 몇 가지 기능과 설정입니다.
  • 측정 도구 추가
  • 적외선 이미지 조정
  • 색 분포 변경
  • 컬러 팔레트 변경
  • 이미지 모드 변경
  • 컬러 알람 및 등온선 작업
  • 측정 매개변수 변경.

11.2  Image Editor‎ 시작

FLIR Report Studio 마법사 및 FLIR Word Add-in에서 Image Editor을(를) 시작할 수 있습니다.

11.2.1  FLIR Report Studio‎ 마법사에서 Image Editor‎ 시작

다음 절차를 따르십시오.

11.2.2  FLIR Word Add-in‎에서 Image Editor‎ 시작

편집 가능한 적외선 보고서에서 Image Editor을(를) 시작할 수 있습니다.

다음 절차를 따르십시오.

11.3  Image Editor‎ 화면 구성

11.3.1   그림

Graphic

11.3.2   설명

11.4  기본 이미지 편집 기능

11.4.1  이미지 회전

다음 절차를 따르십시오.

11.4.2  이미지 자르기

이미지를 자르고 자른 이미지를 원본 이미지의 사본으로 저장할 수 있습니다.

다음 절차를 따르십시오.

11.5  측정 도구 작업

11.5.1   일반 정보

온도를 측정하려면 스팟, 상자 또는 라인 같은 하나 이상의 측정 도구를 사용할 수 있습니다.
이미지에 측정 도구를 추가하면 측정된 온도가 Image Editor의 오른쪽 창에 표시됩니다. 도구 설정도 이미지 파일에 저장되며 적외선 보고서에 측정된 온도를 표시할 수 있습니다.

11.5.2  측정 도구 추가

다음 절차를 따르십시오.

11.5.3  측정 도구 이동 및 크기 변경

다음 절차를 따르십시오.

11.5.4  측정 도구를 위한 로컬 마커 생성

11.5.4.1   일반 정보

Image Editor은(는) 카메라에 설정된 대로 측정 도구에 대한 기존 마커를 따릅니다. 그러나 때때로 이미지를 분석할 때 마커를 추가할 수 있습니다. 로컬 마커를 사용하여 이 작업을 수행합니다.

11.5.4.2   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.5.5  면적 계산하기

11.5.5.1   일반 정보

이미지 매개변수 데이터에 포함된 거리는 면적 계산을 위한 기준으로 사용할 수 있습니다. 일반적인 용도는 벽면의 얼룩 크기를 추정하는 것입니다.
표면적을 계산하려면 이미지에 상자 또는 원 측정 도구를 추가해야 합니다. Image Editor은(는) 상자 또는 원 도구로 둘러싸인 표면적을 계산합니다. 계산은 거리값에 기반을 둔 표면적의 추정치입니다.
11.5.5.1.1   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.5.5.1.2  길이 계산하기
11.5.5.1.2.1   일반 정보
이미지 매개변수 데이터에 포함된 거리는 길이 계산을 위한 기준으로 사용할 수 있습니다.
길이를 계산하려면 이미지에 라인 측정 도구를 추가해야 합니다. Image Editor은(는) 거리값에 기반을 두어 라인 길이의 추정치를 계산합니다.
11.5.5.1.2.1.1   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.5.6  차이 계산 설정

11.5.6.1   일반 정보

차이 계산은 두 측정(이미지에서 두 스팟 또는 스팟과 최대 온도) 사이의 차이(델타)를 제공합니다.

11.5.6.2   프로시저

11.5.6.2.1   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.5.7  측정 도구 삭제

다음 절차를 따르십시오.

11.6  적외선 이미지 조정

11.6.1   일반 정보

자동이나 수동으로 적외선 이미지를 조정할 수 있습니다.
Image Editor에서는 온도 범위에서 상단 및 하단 레벨을 수동으로 변경할 수 있습니다. 따라서 이미지를 쉽게 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 이미지에서 특정 개체의 온도에 가까운 값으로 온도 범위를 변경할 수 있습니다. 그러면 이미지의 관심 부분에서 변칙 및 작은 온도 차이를 감지할 수 있습니다.
이미지를 자동으로 조정하면 Image Editor에서 이미지를 최적의 이미지 밝기 및 대비로 조정합니다. 따라서 색 정보가 이미지의 기존 온도에 분포됩니다.
일부 경우, 이미지에는 관심 영역 바깥에 온도가 매우 높거나 낮은 영역이 포함될 수 있습니다. 이 경우 이미지를 자동 조정할 때 해당 영역을 제외하고 관심 영역의 온도에 대해서만 색 정보를 사용해야 합니다. 영역 자동 조정을 정의하면 이 작업을 수행할 수 있습니다.

11.6.2  예제 1

한 건물에 대해 2개의 적외선 이미지가 있습니다. 자동 조정을 한 왼쪽 이미지에서는 맑은 하늘과 가열된 건물 사이의 온도 스팬이 커서 정확한 분석이 어렵습니다. 온도 범위를 건물의 온도와 가까운 값으로 변경하면 건물을 더 상세하게 분석할 수 있습니다.
Graphic
자동
Graphic
수동

11.6.3  예제 2

송전선의 절연체에 대해 2개의 적외선 이미지가 있습니다. 절연체의 온도 변화를 수월하게 분석하기 위해 오른쪽 이미지의 온도 눈금을 절연체의 온도에 가까운 값으로 변경하였습니다.
Graphic
자동
Graphic
수동

11.6.4  온도 수준 변경

다음 절차를 따르십시오.

Graphic

11.6.5  이미지 자동 조정

다음 절차를 따르십시오.

Graphic

11.6.6  영역 자동 조정 정의

자동 조정 영역은 온도 범위의 상단 및 하단 수준을 해당 영역에서 최대 및 최소 온도로 설정합니다. 관련 온도 전용 색상 정보를 사용하여 관심 영역에서 더 많은 세부 정보를 얻을 수 있습니다.

다음 절차를 따르십시오.

11.7  색 분포 변경하기

11.7.1   일반 정보

이미지의 색 분포를 변경할 수 있습니다. 다양한 색 분포를 통해 이미지를 더욱 철저하게 분석할 수 있습니다.

11.7.2  정의

다음 색 분포 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 온도 선형: 이미지의 색 정보를 픽셀의 온도값으로 선형 분포시키는 이미지 표시 방법입니다.
  • 히스토그램 평활화: 이미지의 기존 온도에 색 정보를 분포시키는 이미지 표시 방법입니다. 이 정보 분포 방법은 이미지에 매우 높은 온도값의 피크가 적을 때 특히 유용합니다.
  • 신호 선형: 이미지의 색 정보를 픽셀의 신호값으로 선형 분포시키는 이미지 표시 방법입니다.
  • 디지털 세부 사항 향상: 가장자리와 모서리 같이 이미지에서 고주파 콘텐츠가 세부 향상을 위해 개선되는 이미지 표시 방법입니다.

11.7.3   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.8  칼라 팔레트 변경

11.8.1   일반 정보

이미지 내에 여러 다른 온도를 표시하는 데 사용하는 팔레트를 변경할 수 있습니다. 다른 팔레트를 사용하면 이미지를 좀 더 쉽게 분석할 수 있습니다.

색상 팔레트

이미지 예제

아크틱
Graphic
시원함
Graphic
회색
Graphic
아이언
Graphic
라바
Graphic
레인보우
Graphic
레인보우 HC
Graphic
따뜻함
Graphic

11.8.2   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.9  이미지 모드 변경

11.9.1   일반 정보

일부 이미지의 경우 이미지 모드를 변경할 수 있습니다.

11.9.2  이미지 모드 유형

이미지 모드

이미지 예제

열화상 MSX(멀티 스펙트럼 동적 이미징): 이 모드는 물체의 가장자리를 향상하는 적외선 이미지를 표시합니다. 열/사진 밸런스를 조정할 수 있습니다.
Graphic
: 이 모드는 전체 적외선 이미지를 표시합니다.
Graphic
열 합성: 이 모드는 온도 제한에 따라 일부분이 적외선으로 표시되는 디지털 사진을 표시합니다.
Graphic
열화상 혼합: 적외선 픽셀과 디지털 사진 픽셀의 혼합을 사용하는 혼합된 이미지를 카메라에 캡처합니다. 열/사진 밸런스를 조정할 수 있습니다.
Graphic
사진 속에 사진: 이 모드는 적외선 이미지 프레임을 디지털 사진 상단에 표시합니다.
Graphic
디지털 카메라: 이 모드는 전체 디지털 사진을 표시합니다.
Graphic

11.9.3   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.10  컬러 알람 및 등온선 작업

11.10.1   일반 정보

컬러 알람(등온선)을 사용하면 적외선 이미지의 이상 현상을 손쉽게 발견할 수 있습니다. 등온선 명령은 설정된 온도 레벨 위, 아래 또는 둘 사이의 온도를 갖는 모든 픽셀에 대비 색상을 적용합니다. 건물 상태에 따라 특정하게 작동되는 습도 및 단열 알람의 알람 유형도 있습니다.
다음 유형의 컬러 알람을 선택할 수 있습니다.
  • 상단 알람: 설정된 온도 레벨 위의 온도를 갖는 모든 픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.
  • 하단 알람: 설정된 온도 레벨 아래의 온도를 갖는 모든 픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.
  • 간격 알람: 두 개의 설정된 온도 레벨 사이의 온도를 갖는 모든 픽셀에 대비 색상이 적용됩니다.
  • 습도 알람: 상대 습도가 미리 정해진 값보다 커지는 상태가 감지되면 울립니다.
  • 단열 알람: 벽에 단열 결함이 있을 때 울립니다.
  • 사용자 지정 알람: 이 알람 유형을 사용하면 표준 알람 설정을 수동으로 수정할 수 있습니다.
활성화된 컬러 알람의 설정 매개 변수가 오른쪽 창의 알람 아래에 표시됩니다.
Graphic

11.10.2  이미지 예

이 표는 다른 색상 알람(등온선)을 설명합니다.

컬러 알람

이미지

상단 알람
Graphic
하단 알람
Graphic
간격 알람
Graphic
습도 알람
Graphic
단열 알람
Graphic

11.10.3  상단 및 하단 알람 설정

다음 절차를 따르십시오.

11.10.4  간격 알람 설정

다음 절차를 따르십시오.

11.10.5  습도 알람 설정

11.10.5.1   일반 정보

습도 알람(등온선)을 통해 곰팡이가 피거나 습기가 응결될 위험이 있는 영역(이슬점)을 확인할 수 있습니다.

11.10.5.2   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.10.6  단열 알람 설정

11.10.6.1   일반 정보

단열 알람(등온선)은 건물에 단열 결함이 있을 수 있는 곳을 감지할 수 있습니다. 단열도가 미리 설정한 건물 구조를 통한 에너지 유출값(열지수)보다 낮으면 단열 등온선이 트리거됩니다.
건축물 법규마다 열지수에 대한 권장값이 서로 다르지만, 일반적으로 신축 건물의 경우에는 0.6–0.8 정도입니다. 정확한 권장값은 해당 국가의 건축물 법규를 참조하십시오.

11.10.6.2   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.10.7  사용자 지정 알람 설정

11.10.7.1   일반 정보

사용자 지정 알람 유형은 다음과 같습니다.
  • 상단 알람.
  • 하단 알람.
  • 간격 알람.
  • 습도 알람.
  • 단열 알람.
이러한 사용자 지정 알람에 대해 표준 알람 사용과 비교하여 매개변수를 직접 지정할 수 있습니다.
  • 배경 .
  • 칼라 (반투명 또는 단색)
  • 반전된 간격 ( 간격 등온선에만 해당)

11.10.7.2   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.11  측정 도구의 로컬 매개변수 변경

11.11.1   일반 정보

정확한 측정을 위해서는 다음과 같이 측정 매개변수를 설정하는 것이 중요합니다. 이미지와 함께 저장된 측정 매개 변수는 오른쪽 창의 매개 변수 아래에 표시됩니다.
상황에 따라 하나의 특정 도구에 대해서만 측정(물체) 매개변수를 변경하고자 할 수 있습니다. 이러한 이유는 측정 도구가 이미지 내 다른 표면보다 매우 반사도가 높은 표면을 바라보고 있거나, 이미지 내 다른 물체보다 훨씬 먼 거리에 있는 물체를 바라보고 있을 때 등이 있습니다.
개체 매개변수에 대한 자세한 내용은 18 열 측정 기법 단원을 참조하십시오.
측정 도구에 대해 로컬 매개변수가 활성화될 때 다음 표시등이 사용됩니다.
  • 이미지에서 측정 도구 옆에 별표(*)가 표시됩니다.
    Graphic
  • Image Editor의 결과 표에서 측정 값 옆에 아이콘이 표시됩니다.
    Graphic
  • 적외선 보고서의 결과 필드와 표에서 별표(*)가 표시되고 로컬 매개변수 값이 대괄호에 포함되어 있습니다.
    Graphic

11.11.2   프로시저

다음 절차를 따르십시오.

11.12  주석 작업

11.12.1   일반 정보

주석을 사용하면 적외선 이미지와 추가 정보를 저장할 수 있습니다. 주석으로 이미지를 촬영하는 위치 관련 조건, 사진, 정보 등 이미지에 대한 기본 정보를 제공하여 보고 및 후처리를 더 효율적으로 수행할 수 있습니다.
일부 카메라에서는 참고(이미지 설명), 문자, 음성 및 스케치 주석 등 카메라에 직접 주석을 추가할 수 있습니다. 이러한 주석(사용 가능한 경우)은 Image Editor의 오른쪽 창에 표시됩니다. 또한 Image Editor을(를) 사용하여 참고(이미지 설명)과 문자 주석을 이미지에 추가할 수도 있습니다 Image Editor.

11.12.2  이미지 설명 정보

11.12.2.1  이미지 설명이란?

이미지 설명은 자유로운 형식의 간단한 텍스트 설명으로, 적외선 이미지 파일에 저장됩니다. *.jpg 파일 형식의 표준 태그를 사용하므로 다른 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다.
Image Editor FLIR 카메라에서는 이미지 설명을 참고라고 합니다.
11.12.2.1.1   프로시저

11.12.3  텍스트 주석 정보

11.12.3.1  텍스트 주석이란?

문자 주석은 이미지에 대한 텍스트 정보이며 한 쌍의 라벨으로 구성됩니다. 텍스트 주석을 사용하는 이유는 상태, 사진, 이미지 촬영 장소에 관한 정보 등, 필수 이미지 정보를 제공하여 더욱 효율적으로 보고 및 후속 처리를 진행하기 위해서입니다.
텍스트 주석은 FLIR Systems 고유의 주석 형식이므로 타사 소프트웨어에서 사용할 수 없습니다. 이 개념은 사용자의 상호 작용에 따라 크게 달라집니다. 사용자는 카메라에서 각 라벨에 대해 여러 값 중 하나를 선택할 수 있습니다. 또한 숫자값을 입력하거나 화면에서 텍스트 주석 캡처 측정값을 지정할 수 있습니다.

11.12.3.2  이미지에 대한 텍스트 주석 작성

다음 절차를 따르십시오.