13  보고서 템플릿 만들기

13.1   일반 정보

FLIR Report Studio는 서로 다른 여러 가지 보고서 템플릿(Microsoft Word *.dotx 파일)과 함께 제공됩니다. 이러한 템플릿이 요구 사항에 맞지 않으면 사용자 지정 적외선 보고서 템플릿을 직접 만들 수 있습니다.

13.1.1  보고서 템플릿의 효율적인 이용

특정 고객에게는 항상 특정한 템플릿을 사용하는 것이 보통입니다. 만약 이런 경우, 적외선 보고서를 만든 후 수작업으로 고객의 고유 정보를 일일이 넣기 보다는 그러한 정보를 템플릿에 넣고 싶을 것입니다.
그러나 여러 고객이 한 템플릿을 사용하여 적외선 보고서를 만들 수 있거나 단 몇 개의 템플릿만 사용하여 보고서를 만들 수 있다면, 그 템플릿에는 회사 고유의 정보가 들어가지 않을 것입니다. 왜냐하면 그러한 정보는 보고서를 생성할 때 쉽게 입력할 수 있기 때문입니다.

13.1.2  일반적인 구조

적외선 보고서 템플릿은 일반적으로 다음과 같은 형식의 섹션으로 구성됩니다.
  • INTRO: 예를 들어, 회사 로고와 기업 이미지 요소, 보고서 제목, 고객의 이름과 주소, 요약표 및 포함하려는 추가 그림 또는 정보를 포함할 수 있는 앞표지.
  • DATA: 열화상 이미지 개체, 디지털 이미지 개체, 필드 개체, 표 개체 등의 조합을 포함하고 있는 여러 페이지의 수입니다. 여러 유형의 내용(예: “IR만 해당”, 시각만 해당”, ”두 IR” 및 “두 IR+시각”)이 있는 여러 DATA 섹션을 포함할 수 있습니다.
  • FINAL: 결론, 권장 사항, 진단 및 요약 설명.

13.1.3  Microsoft Word‎ 환경에서의 작업에 관한 참고 사항

FLIR Word Add-in은(는) Microsoft Word에 삽입되는 추가 기능이기 때문에 Microsoft Word 문서 템플릿을 만들 때 보통 사용하는 기존의 기능을 보고서 템플릿을 만들 때도 사용할 수 있습니다.
FLIR Word Add-in에는 적외선 열화상 및 보고서 만들기에 특정적으로 쓰이는 여러 가지 명령이 추가되어 있습니다. 이러한 명령은 FLIR 탭에 사용할 수 있습니다. 적외선 보고서 템플릿을 만들 때 일반적인 Microsoft Word 기능과 함께 이러한 기능을 이용합니다.

13.2  사용자 지정 적외선 보고서 템플릿 만들기

보고서 템플릿은 여러 가지 방법으로 만들 수 있습니다.
  • 기본 보고서 템플릿 사용자 지정
  • 기존 보고서 템플릿 수정

13.2.1  기본 보고서 템플릿 사용자 지정

다음 절차를 따르십시오.

13.2.2  FLIR Word Add-in‎에서 시작하여 기존 템플릿 수정

다음 절차를 따르십시오.

13.2.3  FLIR Report Studio‎ 마법사에서 시작하여 기존 템플릿 수정

다음 절차를 따르십시오.

13.2.4  여러 DATA 섹션 추가

여러 유형의 내용(예: “IR만 해당”, 시각만 해당”, ”두 IR” 및 “두 IR+시각”)을 사용하여 하나 이상의 새 DATA 섹션을 보고서 템플릿에 추가할 수 있습니다.
FLIR Report Studio 마법사에서 여러 DATA 섹션이 있는 템플릿을 사용하면 드롭다운 목록이 표시되어 이미지를 추가할 섹션을 선택할 수 있습니다. 9.3.2 이미지 창 섹션을 참조하십시오.

다음 절차를 따르십시오.

13.2.5  템플릿 범주 선택

보고서 템플릿에 대해 하나 이상의 범주를 선택할 수 있습니다.
저장한 후 FLIR Report Studio 마법사로 불러오면 마법사의 왼쪽 창에서 선택한 범주 아래에 보고서 템플릿이 나타납니다. 9.3.1 템플릿 창 섹션을 참조하십시오.

다음 절차를 따르십시오.