1. Kirchhoffs strålingslov
2. Basert på ISO 13372:2004 (en).
3. Basert på ISO 16714-3:2016 (en).
4. Termodynamikkens første hovedsetning
5. Basert på ISO 18434-1:2008 (en).
6. Basert på ISO 10878-2013 (en).
7. Basert på ISO 10878-2013 (en).
8. Basert på ISO 16714-3:2016 (en).
9. Termodynamikkens andre hovedsetning
10. Dette er en konsekvens av termodynamikkens andre hovedsetning. Hovedsetningen i seg selv er mer komplisert.
11. Termisk energi er en del av et objekts indre energi.
12. Basert på ISO 16714-3:2016 (en).
13. Basert på ISO 18434-1:2008 (en).
14. Fouriers lov
15. Dette er den endimensjonale formen av Fouriers lov, som er gyldig for likevektsforhold.