17  Termos, leis e definições

Termo

Definição

Absorção e emissão 1
A capacidade ou habilidade de um objeto absorver energia irradiada incidente é sempre igual à capacidade de emitir a sua própria energia como radiação
Ajuste térmico
Processo de colocar as cores da imagem no objeto da análise, de forma a maximizar o contraste
Calor
Energia térmica transferida entre dois objetos (sistemas) devido à respetiva diferença de temperatura
Condução
Transferência direta de energia térmica de molécula para molécula, causada por colisões entre as moléculas
Conservação da energia 2
A soma do conteúdo total de energia num sistema fechado é constante
Convecção
Modo de transferência de calor em que um fluido é colocado em movimento, por gravidade ou por outra força, transferindo assim o calor de um local para o outro
Diagnóstico
Análise de sintomas e síndromes para determinar a causa de avarias ou falhas 3
Direção da transferência de calor 4
O calor flui espontaneamente de mais quente para mais frio, transferindo assim a energia térmica de um local para outro 5
Emissividade
Relação entre a potência irradiada por corpos reais e a potência irradiada por um corpo negro à mesma temperatura e no mesmo comprimento de onda 6
Energia térmica
Energia cinética total das moléculas que compõem o objeto 7
Gradiente térmico
Mudança gradual na temperatura ao longo da distância 8
Isotérmico
Substitui determinadas cores na escala por uma cor contrastante. Marca um intervalo de temperatura aparente igual 9
Paleta de cores
Atribui cores diferentes para indicar níveis específicos de temperatura aparente. As paletas podem fornecer um contraste elevado ou reduzido, dependendo das cores utilizadas nas mesmas
Radiação de saída
Radiação que sai da superfície de um objeto, independentemente das respetivas fontes originais
Radiação incidente
Radiação que atinge um objeto a partir da sua envolvência
Resolução espacial
Capacidade de uma câmara de infravermelhos para reproduzir pequenos objetos ou detalhes
Taxa de transferência de calor 10
Sob condições de estado estacionário, a taxa de transferência de calor é diretamente proporcional à condutividade térmica do objeto, à área transversal do objeto através da qual o calor flui e à diferença de temperatura entre as duas extremidades do objeto. É inversamente proporcional ao comprimento, ou espessura, do objeto 11
Temperatura
Medida da energia cinética média das moléculas e átomos que compõem a substância
Temperatura aparente
Leitura não compensada de um instrumento de infravermelhos que inclui toda a radiação incidente no instrumento, independentemente das respetivas fontes 12
Temperatura aparente refletida
Temperatura aparente do ambiente que é refletida pelo alvo para uma câmara de infravermelhos 13
Termografia por infravermelhos
Processo de aquisição e análise de informações térmicas de dispositivos de imagens térmicas sem contacto
Termografia qualitativa
Termografia que utiliza a análise de padrões térmicos para revelar a existência de e localizar a posição de anomalias 14
Termografia quantitativa
Termografia que utiliza a medição de temperatura para determinar a gravidade de uma anomalia, a fim de estabelecer prioridades de reparação 15
Transferência de calor por radiação
Transferência de calor através da emissão e absorção de radiação térmica