1. Kirchhoffs lag för värmestrålning.
2. Baserad på ISO 13372:2004 (en).
3. Baserad på ISO 16714-3:2016) (en).
4. Termodynamikens första huvudsats
5. Baserad på ISO 18434-1:2008) (en)
6. Baserad på ISO 10878-2013 (en).
7. Baserad på ISO 10878-2013 (en).
8. Baserad på ISO 16714-3:2016) (en).
9. Baserad på ISO 18434-1:2008) (en).
10. Termisk energi är en del av den inneboende energin i ett föremål.
11. Baserad på ISO 16714-3:2016) (en).
12. Termodynamikens andra huvudsats
13. Detta är en följd av termodynamikens andra huvudsats, själva huvudsatsen i sig är mer komplicerad.
14. Fouriers lag.
15. Detta är en tredimensionell form av Fouriers lag, giltig för jämviktsförhållanden.