17  Termer, lagar och definitioner

Term

Definition

Absorption och emission 1
Kapaciteten eller förmågan hos ett föremål att absorbera infallande utstrålad energi är alltid samma som kapaciteten att avge sin egen energi som strålning
Diagnostik
undersökning av symptom och syndrom för att avgöra typ av fel eller haveri 2
Emissivitet
förhållandet mellan den energi som utstrålas av verkliga kroppar och den effekt som utstrålas av en svartkropp vid samma temperatur och vid samma våglängd 3
Energins bevarande 4
Summan av det totala energiinnehållet i ett slutet system är konstant
Färgpalett
tilldelar olika färger för att visa specifika nivåer av skenbar temperatur. Paletter kan ge hög eller låg kontrast, beroende på vilka färger som används i dem
Infallande strålning
strålning som träffar ett föremål från dess omgivning
IR-termografi
process för insamling och analys av termisk information från beröringsfria värmekameraenheter
Isoterm
ersätter vissa färger i skalan med en kontrasterande färg. Det markerar ett intervall av skenbart lika temperatur 5
Konvektion
ett värmeöverföringsläge där en vätska sätts i rörelse, antingen genom gravitation eller någon annan kraft, varvid värme överförs från en plats till en annan
Kvalitativ termografi
termografi som förlitar sig på analys av värmemönster för att se om det finns avvikelser och var de isåfall finns 6
Kvantitativ termografi
termografi som använder temperaturmätning för att avgöra hur allvarlig en avvikelse är så man kan bedöma reparationsprioritering 7
Ledning
direktöverföring av termisk energi från molekyl till molekyl, orsakad av kollisioner mellan molekylerna
Reflekterad skenbar temperatur
skenbar temperatur för omgivningen som reflekteras av målet i IR-kameran 8
Skenbar temperatur
okompenserad avläsning från ett infrarött instrument, som innehåller all infallande strålning på instrumentet, oavsett dess källa 9
Spatial upplösning
en IR-kameras förmåga att fokusera på små föremål eller detaljer
Temperatur
mått på den genomsnittliga kinetiska energin hos molekylerna och atomerna som utgör substansen
Termisk energi
total kinetisk energi hos molekylerna som utgör föremålet 10
Termisk finjustering
processen att färglägga bilden av föremålet som analyseras, för att maximera kontrasten
Utgående strålning
strålning som lämnar ett objekts yta, oavsett dess ursprungliga källor
Värme
termisk energi som överförs mellan två föremål (system) på grund av deras temperaturskillnad
Värmegradient
gradvisa förändringar av temperaturen över distans 11
Värmeöverföring via strålning
Värmeöverföring via emission och absorption av värmestrålning
Värmeöverföringens riktning 12
Värme flödar spontant från värme till kyla och därmed överförs värmeenergi från en plats till en annan 13
Värmeöverföringshastighet 14
Värmeöverföringshastigheten under jämviktsförhållande är direkt proportionell mot föremålets värmeledningsförmåga, föremålets tvärsnittsarea genom vilken värme flödar och temperaturskillnaden mellan föremålets två ändar. Den är omvänt proportionell mot föremålets längd eller tjocklek. 15