1. Kirchhoff'un termal radyasyon kanunu.
2. ISO 16714-3:2016'ya göre (en).
3. Termodinamiğin birinci kanunu.
4. ISO 18434-1:2008'e göre (en)
5. ISO 18434-1:2008'e göre (en).
6. Fourier kanunu.
7. Bu, Fourier kanununun tek yönlü formudur ve kararlı hal koşulları için geçerlidir.
8. Termodinamiğin ikinci kanunu.
9. Bu, termodinamiğin ikinci kanununun bir sonucudur; yasanın kendisi çok daha karmaşıktır.
10. ISO 10878-2013'e göre (en).
11. ISO 10878-2013'e göre (en).
12. ISO 13372:2004'e göre (en).
13. Termal enerji, nesnenin iç enerjisinin bir parçasıdır.
14. ISO 16714-3:2016'ya göre (en).
15. ISO 16714-3:2016'ya göre (en).