1  法律免責聲明

1.1  法律免責聲明

FLIR Systems 針對其製造之所有產品中有瑕疵的材料及製品,從原始購買的交付期開始,提供為期一 (1) 年的保固,前提是這些產品按照 FLIR Systems 的操作指南,在正常情況下儲存、使用和維修服務。
非由 FLIR Systems 製造但包括在 FLIR Systems 交付給原始購買者之系統中的所有產品都僅限於特定供應商的保固範圍內, FLIR Systems 對此類產品不負任何責任。
保固對象僅為原始購買者,不可轉讓。不適用於遭到不正確使用、受到忽略、意外或異常操作狀況的產品。可擴展的零件不包含在保固範圍中。
如果產品瑕疵不在這份產品保固的範圍內,不可以繼續使用產品以防止加重損壞。 購買者應立即向 FLIR Systems 報告瑕疵問題,否則本保固將不適用。
如果在檢查後證明材料或成品有瑕疵,而且在上述之一年期限內將產品交還 FLIR Systems FLIR Systems 將自行決定是否免費修理或更換此類瑕疵產品。
除上述內容外, FLIR Systems 對於產品瑕疵不負其他義務或責任。
沒有其他明示或暗示的保固。 FLIR Systems 明確否認對適銷性和特定目的的適用性的暗示保固。
無論根據契約、侵權行為或任何其他法律原理, FLIR Systems 概不負責任何直接、間接、特別、隨附或衍生的損失或損害。
此保固受瑞典法律的規範。
任何因本保固所衍生,或與本保固有關的爭議、糾紛或索賠,應依照斯德哥爾摩商會仲裁院 (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) 的規定來進行仲裁。仲裁的地點應在斯德哥爾摩,仲裁訴訟應以英語進行。

1.2  使用統計資料

FLIR Systems 保留收集匿名使用統計資料,以助維護與改善本公司軟體及服務品質之權利。

1.3  登錄的變更

FLIR Camera Monitor 服務偵測到 FLIR 熱像儀係透過 USB 纜線連接至電腦,則登錄項目 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel 將自動變更成溫階 2。此項變更僅在熱像儀裝置應用可支援網路登入的遠端網路時才會生效。

1.4  版權

© 2016, FLIR Systems, Inc. 在全球保留所有權利。在沒有事先獲得 FLIR Systems 書面許可的情況下,包括原始碼在內的軟體任何部分,均不得使用電子、磁性、光學、手工等任何方式,進行複製、傳輸、傳抄或翻譯成任何形式的任何語言或電腦語言。
未經 FLIR Systems 的事先書面許可,本手冊的全部或部分皆不可複製、影印、重製、翻譯或傳送到任何電子媒體或可由機器閱讀的形式。
出現在此處產品中的名稱和標記都是 FLIR Systems 和/或其分公司的註冊商標或商標。此處參考的所有其他商標、商品名稱或公司名稱僅用於識別目的,是各自所有者的財產。

1.5  品質保證

開發和製造這些產品所遵循的「品質管理系統」已依照 ISO 9001 標準取得認證。
FLIR Systems 致力於持續發展的政策,因此我們保留得不予通知即變更及改進任何產品的權利。