23  Definitioner og love

Term

Definition

Absorption og emission 1
Kapaciteten eller evnen til at absorbere hændelsesudstrålet energi er altid den samme som evnen til at udsende sin egen energi som stråling
Emissivitet
forholdet mellem den kraft,‎ der udstråles af virkelige kroppe til den kraft,‎ der udstråles af et sort legeme ved samme temperatur og på samme bølgelængde 2
Energibesparelse 3
Det samlede energiindhold i et lukket system er konstant
Farvepalet
udpeger forskellige farver til at angive specifikke niveauer af tilsyneladende temperatur. Paletter kan give høj eller lav kontrast,‎ afhængigt af de anvendte farver i dem
Fejlfinding
Undersøgelse af symptomer og syndromer for at fastlægge fejlene eller defekternes karakter 4
Forsvindende stråling
stråling,‎ der forlader overfladen på et objekt,‎ uanset dets oprindelige kilder
IR-termografi
Proces omhandlende indsamling og analyse af termisk information fra berøringsfri termisk billeddannende instrumenter
Isoterm
erstatter visse farver på skalaen med en kontrastfarve. Det markerer et interval af samme tilsyneladende temperatur 5
Konvektion
er en metode til varmeoverførsel,‎ hvor væske sættes i bevægelse enten vha. tyngdekraften eller en anden kraft,‎ hvorved der overføres varme fra et sted til et andet.
Kvalitativ termografi
termografi,‎ der bygger på en analyse af termiske mønstre for at afsløre eksistensen af og til at afgøre placeringen af anomalier 6
Kvantitativ termografi
termografi,‎ som anvender temperaturmåling til at fastslå omfanget af en anomali,‎ for at etablere reparationsprioriteter 7
Ledning
direkte overførsel af termisk energi fra molekyle til molekyle,‎ som forårsages af sammenstød mellem molekylerne
Reflekteret tilsyneladende temperatur
tilsyneladende temperatur i de omgivelser,‎ som reflekteres af målet ind i IR-kameraet 8
Retning på varmeoverførsel 9
Varme vil sive spontant fra varmere til koldere og dermed overføre termisk energi fra ét sted til et andet 10
Spatiel opløsning
mulighed for at et IR-kamera kan opløse små objekter eller detaljer
Strålehændelse
stråling,‎ der rammer et objekt fra dets omgivelser
Temperatur
måling af den gennemsnitlige kinetiske energi af de molekyler og atomer,‎ der udgør substansen
Termisk energi
den samlede kinetiske energi af de molekyler,‎ der udgør objektet 11
Termisk gradient
gradvis temperaturændring over afstand 12
Termisk justering
proces med at placere billedets farver på analyseobjektet for at maksimere kontrasten
Tilsyneladende temperatur
ukompenseret læsning fra et infrarødt instrument,‎ der indeholder al strålehændelse på instrumentet,‎ uanset dets kilder 13
Varme
termisk energi,‎ som overføres mellem to objekter (systemer)‎ på grund af deres temperaturforskelle
Varmeoverførselsforhold 14
Varmeoverførselsforholdet er under stabile forhold direkte proportional med objektets termiske ledningsevne,‎ objektets område på tværs af sektioner,‎ hvorigennem varmestrømme flyder,‎ og temperaturforskellene mellem de to ender af objektet. Det er omvendt proportionalt med længden eller tykkelsen af objektet 15
Varmestråleoverførsel
Varmeoverførsel ved emission og absorption af termisk stråling