10  Import af billeder

10.1   Procedure

10.2  Om UltraMax

UltraMax er en funktion til billedforbedring,‎ som øger billedopløsning og reducerer støjen. Det gør det nemmere at se og måle små objekter. Et UltraMax-billede er dobbelt så bredt og dobbelt så højt som et almindeligt billede.
Når kameraet har taget et UltraMax-billede,‎ gemmes flere almindelige billeder i den samme fil. Det kan tage op til ét sekund at tage alle billeder. For at kunne udnytte UltraMax fuldt ud skal billederne variere en anelse fra hinanden. Dette kan opnås vha. en lille bevægelse med kameraet. Du bør holde kameraet i dine hænder (placer det ikke på et stativ)‎,‎ hvilket bevirker,‎ at billederne varierer under optagelsen. Korrekt fokus,‎ scene med høj kontrast og et ubevægeligt motiv er andre betingelser,‎ som er med til at opnå et UltraMax-billede af høj kvalitet.