1  Ansvarsfraskrivelse

1.1  Ansvarsfraskrivelse

På alle produkter,‎ der er fremstillet af FLIR Systems ,‎ ydes der garanti mod defekter og mangler i op til ét (1)‎ år efter købsdatoen,‎ forudsat at produktet er blevet opbevaret,‎ anvendt og vedligeholdt i overensstemmelse med normal praksis og FLIR Systems .
For produkter,‎ som ikke er fremstillet af FLIR Systems ,‎ men som indgår i systemer leveret af FLIR Systems til den oprindelige køber,‎ hæfter alene den pågældende leverandør. FLIR Systems hæfter ikke på nogen måde for sådanne produkter.
Garantien gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages til andre. Garantien dækker ikke fejl eller skader,‎ der skyldes forkert brug,‎ manglende vedligeholdelse,‎ uheld eller brug under unormale driftsbetingelser. Forbrugsmateriale og -udstyr er ikke omfattet af garantien.
Hvis der er en defekt i et produkt,‎ der er omfattet af denne garanti,‎ må produktet ikke anvendes længere på grund af risikoen for yderligere skader. Køber skal omgående oplyse FLIR Systems om eventuelle defekter,‎ da garantien ellers bortfalder.
FLIR Systems vil efter eget skøn reparere eller udskifte defekte produkter uden omkostninger for køberen,‎ hvis det ved nærmere eftersyn viser sig,‎ at der er en defekt eller fejl i konstruktionen,‎ og hvis produktet returneres til FLIR Systems inden for den omtalte periode på ét år.
FLIR Systems påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for defekter,‎ der ikke falder ind under ovenstående beskrivelse.
Der ydes ingen andre garantier,‎ hverken udtrykkelige eller underforståede. FLIR Systems fraskriver sig specifikt ansvaret for produktets salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.
FLIR Systems er ikke ansvarlig for direkte,‎ indirekte,‎ specielle eller hændelige skader eller for følgeskader eller tab,‎ uanset om de er baseret på påstande om kontraktbrud,‎ skadevoldende handlinger eller andre juridiske principper.
Denne garanti er reguleret af svensk lov.
Enhver tvist,‎ konflikt eller ethvert krav,‎ der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne garanti,‎ afgøres endeligt ved voldgift i henhold til reglerne fastsat af voldgiftsinstituttet ved Stockholms handelskammer. Voldgiftsstedet er Stockholm. Det anvendte sprog i voldgiftsbehandlingen er engelsk.

1.2  Anvendelsesstatistik

FLIR Systems forbeholder sig retten til at indsamle anonyme anvendelsesstatistikker som en hjælp til at bevare og forbedre kvaliteten af vores software og tjenester.

1.3  Ændringer i registreringsdatabasen

Posten HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel i registreringsdatabasen ændres automatisk til niveau 2,‎ hvis tjenesten FLIR Camera Monitor registrerer,‎ at der er sluttet et FLIR -kamera til computeren med et USB-kabel. Ændringen udføres kun,‎ hvis kameraenheden implementerer en fjernnetværkstjeneste,‎ som understøtter netværkslogon.

1.4  Copyright

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Alle rettigheder forbeholdes globalt. Ingen del af softwaren,‎ herunder kildekoden,‎ må gengives,‎ transmitteres,‎ transskriberes eller oversættes til sprog eller computersprog i nogen form eller ved noget middel,‎ det være sig elektronisk,‎ magnetisk,‎ optisk,‎ manuelt eller på anden vis,‎ uden forudgående skriftlig tilladelse fra FLIR Systems .
Vejledningen må ikke kopieres,‎ fotokopieres,‎ gengives,‎ oversættes eller overføres til et elektronisk medie eller gøres maskinlæsbar uden forudgående skriftlig tilladelse fra FLIR Systems .
Navne eller mærker på produkterne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende FLIR Systems og/eller dets datterselskaber. Alle andre varemærker,‎ mærker eller virksomhedsnavne,‎ der refereres til her,‎ bruges kun til identifikationsformål og tilhører deres respektive ejere.

1.5  Kvalitetssikring

Det kvalitetssikringssystem,‎ som disse produkter er udviklet og fremstillet under,‎ er certificeret i henhold til ISO 9001-standarden.
FLIR Systems bestræber sig konstant på at videreudvikle sine produkter. Derfor forbeholder vi os ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer og forbedringer i vores produkter.