23  Definitionen und physikalische Gesetze

Terminus

Definition

Absorption und Emission 1
Die Kapazität eines Objekts,‎ einfallende Strahlungsenergie zu absorbieren,‎ entspricht stets seiner Kapazität,‎ die eigene Energie als Strahlung abzugeben.
Ausstrahlung
Die gesamte von der Oberfläche eines Objekts abgeleitete Strahlung,‎ unabhängig von der eigentlichen Strahlungsquelle.
Einfallende Strahlung
Strahlung,‎ die auf ein Objekt trifft und von dessen Umgebung ausgeht.
Emissionsgrad
Verhältnis zwischen der Energie,‎ die von einem realen Körper abgestrahlt wird,‎ und der Energie,‎ die von einem Schwarzkörper mit derselben Temperatur und derselben Wellenlänge abgestrahlt wird. 2
Energieerhaltung 3
In einem geschlossenen System bleibt die Summe aller Energien stets konstant.
Farbpalette
Weist einzelnen Temperaturbereichen verschiedene Farben zu,‎ um bestimmte Temperaturbereiche der scheinbaren Temperatur sichtbar zu machen. Je nach verwendeten Farben können Farbpaletten eine Darstellung mit hohem oder niedrigem Kontrast bieten.
Fehlerdiagnose
Die Untersuchung von Symptomen zur Ermittlung der Ursache von Störungen und Ausfällen. 4
Geometrische Auflösung
Die Fähigkeit einer Wärmebildkamera,‎ kleine Objekte oder Details optisch aufzulösen und darzustellen.
Infrarotthermografie
Die Erfassung und Analyse thermischer Daten mithilfe berührungsloser Wärmebildgeräte.
Isotherme
Ersetzen bestimmte Farben einer Skala durch eine Kontrastfarbe. Markieren einen Bereich mit der gleichen scheinbaren Temperatur. 5
Konvektion
Eine Form der Wärmeübertragung,‎ bei der ein Fluid durch Gravitation oder eine andere Kraft in Bewegung versetzt wird,‎ wodurch Wärme von einem Ort zu einem anderen Ort übertragen wird.
Qualitative Thermografie
Vergleichende thermografische Untersuchung,‎ bei der Anomalien durch die Analyse thermischer Muster ermittelt und lokalisiert werden. 6
Quantitative Thermografie
Thermografische Untersuchung,‎ bei der das Ausmaß einer Anomalie durch Temperaturmessung genau ermittelt wird,‎ damit Reparaturmaßnahmen entsprechend priorisiert werden können. 7
Reflektierte scheinbare Temperatur
Die scheinbare Temperatur der Umgebung,‎ die vom Zielobjekt reflektiert wird und auf die Wärmebildkamera trifft. 8
Richtung der Wärmeübertragung 9
Ohne äußere Einwirkungen fließt Wärme stets vom wärmeren zum kälteren Objekt,‎ wobei thermische Energie von einem Ort an einen anderen Ort übertragen wird. 10
Scheinbare Temperatur
Nicht kompensierter Messwert eines Infrarotgeräts,‎ der die gesamte auf das Gerät treffende Strahlungsenergie unabhängig von ihrer jeweiligen Quelle umfasst. 11
Temperatur
Maß der durchschnittlichen kinetischen Energie der Moleküle und Atome,‎ aus denen eine Substanz besteht.
Temperaturgradient
Graduelle Temperaturänderung mit zunehmender/abnehmender räumlicher Entfernung. 12
Thermische Energie
Summe der kinetischen Energie der Moleküle,‎ aus denen ein Objekt besteht. 13
Thermische Feinabstimmung
Abstimmung der Farbskala auf die Temperaturbereiche des Zielobjekts,‎ um den Kontrast der Darstellung zu erhöhen.
Wärme
Thermische Energie,‎ die zwischen zwei Objekten (Systemen)‎ aufgrund des zwischen ihnen bestehenden Temperaturunterschieds übertragen wird.
Wärmeleitung
Die direkte Übertragung thermischer Energie von einem Molekül zu einem anderen,‎ die durch Kollisionen zwischen den Molekülen verursacht wird.
Wärmeübertragung durch Strahlung
Wärmeübertragung durch Emission und Absorption thermischer Strahlung.
Wärmeübertragungsrate 14
Die Wärmeübertragungsrate ist unter konstanten Zustandsbedingungen direkt proportional zur thermischen Leitfähigkeit des Objekts,‎ zum Objektquerschnitt,‎ durch den die Wärme fließt,‎ und zum Temperaturunterschied zwischen den zwei Enden des Objekts. Sie ist umgekehrt proportional zur Länge oder Dicke des Objekts. 15