10  Bilder importieren

10.1   Vorgehensweise

10.2  Informationen zu UltraMax

UltraMax ist eine Bildverbesserungsfunktion,‎ mit der die Bildauflösung erhöht und Rauschen verringert wird,‎ sodass kleinere Objekte besser sichtbar und messbar werden. Ein UltraMax-Bild ist doppelt so hoch und breit wie ein herkömmliches Bild.
Wenn mit der Kamera ein UltraMax-Bild aufgenommen wird,‎ werden mehrere herkömmliche Bilder in derselben Datei gespeichert. Die Aufnahme aller Bilder dauert bis zu 1 Sekunde. Damit UltraMax in vollem Umfang genutzt werden kann,‎ müssen sich die Bilder etwas unterscheiden,‎ was durch eine leichte Bewegung der Kamera erreicht wird. Wenn Sie die Kamera fest in beiden Händen halten (kein Stativ verwenden)‎,‎ werden automatisch leicht unterschiedliche Bilder aufgenommen. Die richtige Bildschärfe und ein kontrastreiches und unbewegliches Motiv tragen auch zu einem UltraMax-Bild hoher Qualität bei.