1. Kirchhoffsches Strahlungsgesetz.
2. Basierend auf ISO 16714-3:2016 (en)‎.
3. Erster Hauptsatz der Thermodynamik.
4. Basierend auf ISO 13372:2004 (en)‎.
5. Basierend auf ISO 18434-1:2008 (en)‎
6. Basierend auf ISO 10878-2013 (en)‎.
7. Basierend auf ISO 10878-2013 (en)‎.
8. Basierend auf ISO 16714-3:2016 (en)‎.
9. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik.
10. Hier handelt es sich um eine Folge des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik,‎ der eigentliche Hauptsatz ist komplizierter.
11. Basierend auf ISO 18434-1:2008 (en)‎.
12. Basierend auf ISO 16714-3:2016 (en)‎.
13. Die thermische Energie ist Teil der inneren Energie eines Objekts.
14. Fouriersches Gesetz.
15. Hier handelt es sich um die eindimensionale Version des fourierschen Gesetzes,‎ die nur unter konstanten Zustandsbedingungen gilt.