Wählen Sie im Menü
Berichtsvorlage erstellen
aus. Es wird das Dialogfeld
Neue Vorlage
angezeigt.
Geben Sie den Namen der Vorlage ein, und klicken Sie auf OK .
Eine Berichtsvorlage mit einem Basislayout wird geöffnet. Folgen Sie den Anweisungen im Dokument, um die Berichtsvorlage zu ändern. Sie können die Berichtsvorlage auch anpassen, indem Sie Objekte hinzufügen und entfernen und die Eigenschaften der Objekte entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 18.2 Verwalten von Objekten im Bericht ändern.
Speichern Sie die neue Vorlage für den thermografischen Messbericht. Achten Sie darauf, die Vorlage mit der Dateinamenserweiterung *.dotx zu speichern.
Starten Sie Microsoft Word, vergewissern Sie sich jedoch, dass alle thermografischen Messberichte geschlossen sind.
Klicken Sie in der Registerkarte Datei auf Neu.
Wählen Sie unter Verfügbare Vorlagen den Eintrag Meine Vorlagen.
Wählen Sie in der Registerkarte IR die Vorlage für den gewünschten thermografischen Messbericht. Wählen Sie unter Neu erstellen die Option Vorlage.
Klicken Sie auf OK .
Damit die Originalvorlage nicht überschrieben wird, speichern Sie die Vorlage unter einem anderen Namen, bevor Sie sie ändern. Stellen Sie beim Speichern der Vorlage sicher, dass Sie sie mit der Erweiterung *.dotx speichern.
Nehmen Sie die Änderungen an der Originalvorlage vor, indem Sie Objekte hinzufügen oder entfernen und die Eigenschaften der Objekte entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 18.2 Verwalten von Objekten im Bericht ändern.
Speichern Sie die neue Vorlage für den Infrarotbericht. Achten Sie darauf, die Vorlage mit der Dateinamenserweiterung *.dotx zu speichern.
Starten Sie Microsoft Word, vergewissern Sie sich jedoch, dass alle Infrarotberichte geschlossen sind.
Klicken Sie in der Registerkarte Datei auf Neu.
Wählen Sie unter Verfügbare Vorlagen den Eintrag Meine Vorlagen.
Wählen Sie in der Registerkarte Persönliche Vorlagen den Eintrag Leeres Dokument. Wählen Sie unter Neu erstellen die Option Vorlage.
Klicken Sie auf OK .
Erstellen Sie die Berichtsvorlage, indem Sie Objekte hinzufügen oder entfernen und die Eigenschaften der Objekte entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 18.2 Verwalten von Objekten im Bericht ändern.
Speichern Sie die neue Vorlage für den Infrarotbericht. Achten Sie darauf, die Vorlage mit der Dateinamenserweiterung *.dotx zu speichern.
Positionieren Sie den Cursor auf Ihrer Vorlagenseite dort, wo Sie den IR-Viewer oder das Digitalfoto einfügen möchten. Die entsprechenden Platzhalter werden hinter und unter dem Cursor eingefügt.
Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
(IR-Viewer-Objekt) oder auf
(Digitalfoto-Objekt). Nun wird auf der Seite ein Platzhalter angezeigt. Da Sie gerade eine Vorlage erstellen, dürfen Sie
zu diesem Zeitpunkt keine Infrarotbilder oder Fotos öffnen.
Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der das IR-Profil angezeigt werden soll. Das Objekt wird hinter und unter dem Cursor eingefügt.
Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
. Auf Ihrer Seite wird nun ein leeres IR-Profil angezeigt.
Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der das IR-Histogramm angezeigt werden soll. Das Objekt wird hinter und unter dem Cursor eingefügt.
Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
. Auf Ihrer Seite wird nun ein leeres IR-Profil-Objekt angezeigt.
Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der das IR-Trend-Objekt angezeigt werden soll. Das Objekt wird hinter und unter dem Cursor eingefügt.
Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
. Auf der Seite erscheint nun ein leeres Objekt, und das Dialogfeld
Trendeinstellungen
wird geöffnet (wenn das Dialogfeld nicht geöffnet wird, klicken mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie
Einstellungen
).
Nehmen Sie in der Registerkarte Anschließen folgende Änderungen vor:
Nehmen Sie in der Registerkarte Allgemeines folgende Änderungen vor:
Nehmen Sie in der Registerkarte Vorhersage folgende Änderungen vor:
Wählen Sie in der Registerkarte Farbe die Farben für verschiedene im IR-Trend-Objekt enthaltene Elemente aus.
Wählen Sie in der Registerkarte Linie Farben und Linientypen für die im IR-Trend-Objekt anzuzeigenden Linien aus.
Klicken Sie auf OK .
Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der das Feld angezeigt werden soll. Das Feld wird hinter und unter dem Cursor eingefügt.
Wenn sich mehr als ein IR-Viewer-Objekt auf der Seite befindet, wird das Dialogfeld IR-Bild auswählen angezeigt. Wählen Sie aus, mit welchem IR-Viewer-Objekt das Feld verbunden werden soll, und klicken Sie auf OK.
Wenn sich nur ein IR-Viewer-Objekt auf der Seite befindet, wird das Feld automatisch mit dem IR-Viewer-Objekt verbunden.
Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
. Das Dialogfeld
Feldinhalt
wird geöffnet.
Wählen Sie die Bild - oder Objektparameter -Werte, die im Feldobjekt angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf OK .
Das Feld mit dem von Ihnen ausgewählten Inhalt wird nun auf der Seite angezeigt.
Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der die Ergebnistabelle angezeigt werden soll. Das Objekt wird hinter und unter dem Cursor eingefügt.
Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
. Das Dialogfeld
Tabelleninhalt
wird angezeigt.
Führen Sie die folgenden Schritte für jedes Element aus, das in der Tabelle enthalten sein soll:
Eine strukturelle Vorschau der Tabelle wird im Bereich Vorschau angezeigt. Dort können Sie die folgenden Änderungen vornehmen:
Klicken Sie auf OK .
Die Ergebnistabelle mit dem von Ihnen ausgewählten Inhalt wird nun auf der Seite angezeigt.
Klicken Sie auf der Vorlagenseite auf die Stelle, an der die Übersichtstabelle angezeigt werden soll. Das Objekt wird hinter und unter dem Cursor eingefügt.
Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
. Das Dialogfeld
Übersichtstabelle
wird geöffnet.
Führen Sie die folgenden Schritte für jedes Element aus, das in der Übersichtstabelle enthalten sein soll:
Eine Strukturvorschau der Übersichtstabelle wird im Bereich Vorschau angezeigt.
Wenn Sie die Bezeichnung eines Elements ändern möchten, doppelklicken Sie im Bereich Vorschau auf das Element, und geben Sie die neue Bezeichnung ein.
Klicken Sie auf OK .
Die Übersichtstabelle mit dem von Ihnen ausgewählten Inhalt wird nun auf der Seite angezeigt.
Wählen Sie das IR-Profil auf der Seite aus.
Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
. Das Dialogfeld
IR-Bild auswählen
wird geöffnet.
Wählen Sie das IR-Viewer-Objekt aus, das mit dem IR-Profil verbunden werden soll.
Klicken Sie auf OK .
Wählen Sie ein IR Viewer-, Digitalfoto-, IR-Profil-, IR-Histogramm oder IR-Trendobjekt auf der Vorlagenseite aus.
Wenn Sie die Größe des Objekts ändern möchten, ziehen Sie an einem der Ziehpunkte.
Wählen Sie eine Ergebnis- oder Übersichtstabelle auf der Vorlagenseite aus.
Wählen Sie in der Kontextregisterkarte Microsoft Word Tabellentools die Registerkarte Layout, und ändern Sie mithilfe der Steuerelemente die Größe der Tabelle.
Wählen Sie ein IR Viewer-, Digitalfoto-, IR-Profil-, IR-Histogramm oder IR-Trendobjekt auf der Vorlagenseite aus.
Wenn Sie das Objekt löschen möchten, klicken Sie auf
.
Wählen Sie ein Tabellen- oder Übersichtstabellen-Objekt auf Ihrer Vorlagenseite aus.
Wählen Sie in der Kontextregisterkarte Microsoft Word Tabellenwerkzeuge die Registerkarte Layout. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, und wählen Sie Tabelle löschen.
Platzieren Sie den Cursor auf der Vorlagenseite links neben dem Feld, und klicken Sie ein Mal. Damit wird das gesamte Feld markiert.
Drücken Sie zweimal die ENTF-Taste auf Ihrer Tastatur.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Um ein Werkzeug zu klonen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie es verschieben. Ein Klon (eine Kopie) des Werkzeugs wird erstellt.
Um ein Werkzeug zu löschen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Wählen Sie ein IR-Viewer-Objekt.
Klicken Sie auf
, um die Rasterlinien einzuschalten.
Klicken Sie auf das IR-Viewer-Objekt außerhalb des Rasters (z. B. in der Nähe der Temperaturskala), um die Symbolleiste des IR Viewer-Objekts anzuzeigen.
Wenn Sie eine Linie als Referenz verwenden möchten, klicken Sie auf
, auf der Symbolleiste des IR Viewer-Objekts und legen Sie eine Linie im Bild fest.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das IR-Viewer, und wählen Sie im Kontextmenü Einstellungen .
Das Dialogfeld Bildeinstellungen wird geöffnet. Wählen Sie die Registerkarte Rastereinstellungen .
Legen Sie für die Rastergröße den gewünschten Wert fest.
Klicken Sie auf eine der Optionsschaltflächen, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Klicken Sie auf OK .
Wählen Sie
auf der Symbolleiste des IR Viewer, und verschieben Sie das Raster an die gewünschte Position. Sie können es beispielsweise
an bestimmten Strukturen im Bild, an Bereichen von Interesse usw. ausrichten.
Wenn Sie das Raster relativ zum Bild sperren möchten, aktivieren Sie das Feld Rasterposition sperren in der Registerkarte Rastereinstellungen , und klicken Sie auf OK .
Fügen Sie ein IR-Viewer-Objekt in Ihr Dokument ein.
Legen Sie in dem Bild zwei Messpunkte fest.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den IR-Viewer, und wählen Sie Formeln . Es wird das Dialogfeld Formel angezeigt.
Klicken Sie auf Hinzufügen , um ein Dialogfeld anzuzeigen, in dem Sie eine neue Formel definieren können.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Minuszeichen, um einen mathematischen Operator für die Subtraktion hinzuzufügen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Im Dialogfeld Formel wird jetzt Ihre Formel unter Verwendung der Syntax von FLIR Systems angezeigt:
Klicken Sie auf OK , um das Dialogfeld Formel zu schließen.
Klicken Sie auf Schließen .
Platzieren Sie den Cursor unterhalb des IR Viewers, und fügen Sie eine Ergebnistabelle ein. Das Dialogfeld Tabelleninhalt wird geöffnet.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Das Ergebnis der Formel wird nun im Tabellenobjekt angezeigt.
Wiederholen Sie die Schritte 1 – 10 im Verfahren im Abschnitt 18.2.6.2 Erstellen von einfachen Formeln .
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den IR-Viewer, und wählen Sie Formeln .
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Im Folgenden erstellen Sie eine Bedingungsformel, die das Ergebnis aus Formel Fo1 in Rot anzeigt, wenn der Wert über 2,0 Grad liegt, und in Grün, wenn der Wert unter 2,0 Grad liegt.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Nun wird die vollständige Bedingungsformel im Dialogfeld "Formel" angezeigt. Die beiden zehnstelligen Zeichenfolgen nach dem Gleichheitszeichen stehen für die Farben.
Klicken Sie auf OK , um das Dialogfeld Formel zu schließen.
Klicken Sie auf Schließen .
Platzieren Sie den Cursor unterhalb des IR Viewers. Klicken Sie in der Registerkarte FLIR Tools+ auf
. Das Dialogfeld
Feldinhalt
wird geöffnet.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Unter dem Bild wird nun ein Feld eingefügt, und das Ergebnis der Fo1-Formel wird in Rot oder Grün angezeigt, je nachdem, welche Werte an den zwei Messpunkten gemessen werden.
Fügen Sie IR-Viewer ein.
Öffnen Sie das Dialogfeld Bildfusion , indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
Klicken Sie auf IR-Bild öffnen , und wählen Sie ein Infrarotbild aus.
Klicken Sie auf Foto öffnen , und wählen Sie das zugehörige Digitalbild aus.
Legen Sie im Infrarotbild die zu untersuchenden Positionen fest, indem Sie die drei Referenz-Fadenkreuze an diese Positionen schieben.
Schieben Sie im Digitalbild die drei Referenz-Fadenkreuze an dieselben Positionen.
Wählen Sie die Art der Bildfusion:
Um das zusammengeführte Bild anzuzeigen, klicken Sie auf OK .
Im IR Viewer können Sie die exakte Position des Digitalfotos innerhalb des zusammengeführten Bildes folgendermaßen anpassen:
Im IR-Viewer können Sie die Bildfusion mit dem Schieberegler am unteren Rand des IR Viewers steuern.
Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Intervalleinstellung:
Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Mischungseinstellung:
Schieberegler zum Regeln der Bildfusion mit der Multi-Spectral Dynamic Imaging-Einstellung (MSX):
Schieben Sie den Regler nach rechts oder links, um das Infrarotbild und das Digitalbild zusammenzuführen. Sie können auch die folgenden Shortcuts verwenden:
Starten Sie Microsoft Word, und öffnen Sie eine ihrer Vorlagen für thermografische Messberichte (*.dotx). Sie finden die Berichtsvorlagen aus dem Lieferumfang von FLIR Tools+ unter folgendem Pfad:
C:\Dokumente und Einstellungen\[IhrBenutzername]\Anwendungsdaten\Microsoft\Templates\IR
Klicken Sie in der Registerkarte Datei auf Info.
Wählen Sie aus dem Download-Menü Eigenschaften die Option Erweiterte Eigenschaften.
Geben Sie in der Registerkarte Zusammenfassung die Informationen in die entsprechenden Textfelder ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen.
Um eine benutzerdefinierte Eigenschaft hinzuzufügen, geben Sie einen Namen in das Feld Name ein. Damit Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften schneller finden, können Sie als erstes Zeichen im Namen der Eigenschaft einen Unterstrich (_) eingeben.
Geben Sie den Typ der Eigenschaften in das Feld Typ ein.
Um den Wert der Eigenschaft anzugeben, geben Sie ihn in das Feld Wert ein.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um die benutzerdefinierte Eigenschaft zur Eigenschaftenliste hinzuzufügen, und klicken Sie anschließend auf OK .
Speichern Sie die Vorlage unter einem anderen Dateinamen, aber mit der gleichen Dateinamenerweiterung (*.dotx). Damit haben Sie zu Ihrer umbenannten Vorlage für den thermografischen Messbericht Zusammenfassungseigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften hinzugefügt.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Starten Sie Microsoft Word, und öffnen Sie eine Ihrer Vorlagen für thermografische Messberichte (*.dotx). Sie finden die Berichtsvorlagen aus dem Lieferumfang von FLIR Tools+ unter folgendem Pfad:
C:\Dokumente und Einstellungen\[IhrBenutzername]\Anwendungsdaten\Microsoft\Templates\IR
Klicken Sie in der Registerkarte Datei auf Info.
Wählen Sie aus dem Download-Menü Eigenschaften die Option Erweiterte Eigenschaften.
Geben Sie in der Registerkarte Zusammenfassung die Informationen in die entsprechenden Textfelder ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen.
Wählen Sie unter Properties die Option FLIR_ReportPropertyPrefix aus.
Geben Sie unter Value das Präfix ein, das für Ihre benutzerdefinierten Berichteigenschaften verwendet werden soll.
Speichern Sie die Berichtsvorlage als *.dotx-Datei.
Setzen Sie den Cursor im thermografischen Messbericht oder in der Berichtsvorlage auf die Stelle, an der das Feld eingefügt werden soll.
Klicken Sie in der Registerkarte Einfügen auf Schnellbausteine, und wählen Sie Feld.
Wählen Sie im Feld Feldnamen den Eintrag DocProperty.
Wählen Sie im Feld Eigenschaft eine Eigenschaft aus.
Klicken Sie auf OK .