23  Definiciones y leyes

Término

Definición

Absorción y emisión 1
La capacidad o habilidad de un objeto para absorber la energía radiada incidente es siempre la misma que la capacidad para emitir su propia energía como radiación
Ajuste térmico
proceso para la aplicación de los colores de la imagen en el objeto de análisis para maximizar el contraste
Calor
energía térmica que se transfiere entre dos objetos (sistemas)‎ debido a su diferencia de temperatura
Conducción
transferencia directa de energía térmica de molécula a molécula causada por las colisiones entre dichas moléculas
Conservación de la energía 2
La suma del contenido total de energía de un sistema cerrado es constante
Convección
modo de transferencia de calor en el que un fluido se pone en movimiento,‎ bien por la gravedad o por otra fuerza,‎ lo que transfiere el calor de un lugar a otro
Diagnóstico
análisis de síntomas y síndromes que permiten determinar la naturaleza de fallos o averías 3
Dirección de la transferencia de calor 4
El calor fluye espontáneamente de caliente a frío,‎ lo que transfiere la energía térmica de un lugar a otro 5
Emisividad
relación de la potencia radiada por cuerpos reales con la potencia radiada por un cuerpo negro a la misma temperatura y longitud de onda 6
Energía térmica
energía cinética total de las moléculas que conforman el objeto 7
Gradiente térmico
cambio gradual en la temperatura a lo largo de la distancia 8
Isoterma
reemplaza determinados colores de la escala por un color de contraste. Marca un intervalo de temperatura aparente equivalente 9
Paleta de colores
asigna diferentes colores para indicar los niveles específicos de la temperatura aparente. Las paletas pueden ofrecer un alto o bajo contraste,‎ en función de los colores que utilicen
Radiación incidente
radiación que golpea a un objeto desde su entorno
Radiación saliente
radiación que abandona la superficie de un objeto,‎ con independencia de su fuente original
Resolución espacial
capacidad de una cámara de IR para resolver pequeños objetos o detalles
Tasa de transferencia de calor 10
La tasa de transferencia de calor en estático es directamente proporcional a la conductividad térmica del objeto,‎ el área de sección transversal del objeto por el que fluye el calor y la diferencia de temperatura entre los dos extremos del objeto. Es inversamente proporcional a la longitud o el grosor del objeto 11
Temperatura
medición de la energía cinética media de las moléculas y los átomos que componen la sustancia
Temperatura aparente
lectura no compensada de un instrumento de infrarrojos,‎ que contiene todo el incidente de radiación en el instrumento,‎ con independencia de sus fuentes 12
Temperatura aparente reflejada
temperatura aparente del entorno que se refleja por el objeto en la cámara de IR 13
Termografía cualitativa
termografía que se basa en el análisis de patrones térmicos para revelar la existencia y localizar la posición de anomalías 14
Termografía cuantitativa
termografía que usa la medición de temperatura para determinar la gravedad de una anomalía para establecer prioridades de reparación 15
Termografía de IR
proceso de adquisición y análisis de información térmica desde dispositivos de termografía sin contacto
Transferencia de calor radiante
Transferencia de calor por la emisión y absorción de radiación térmica