27  La fórmula de medición

Como ya hemos mencionado,‎ al visualizar un objeto la cámara no sólo recibe radiación del propio objeto. También recibe radiación del entorno,‎ ya que ésta se refleja en la superficie del objeto. Ambas se ven atenuadas en cierta medida por la atmósfera que se encuentra en la ruta de medición. Debido a ello,‎ se puede considerar que de la propia atmósfera proviene una tercera radiación.
Esta descripción de la situación de medición,‎ tal y como se muestra en la imagen siguiente,‎ es bastante fiel de las condiciones reales. Los elementos omitidos podrían ser por ejemplo rayos de luz solar distribuidos en la atmósfera o radiación perdida procedente de alguna intensa fuente de radiación situada fuera del campo visual. Las interferencias de este tipo son difíciles de cuantificar aunque,‎ afortunadamente,‎ en la mayor parte de los casos son lo bastante pequeñas para que puedan omitirse. En caso de que sea imposible omitirlas,‎ la configuración de las mediciones hará que el riesgo de interferencias sea obvio,‎ al menos para un usuario experimentado. En ese caso es responsabilidad del usuario modificar la situación de las mediciones para evitar interferencias,‎ por ejemplo cambiando la dirección de visualización,‎ bloqueando las fuentes de radiación intensas,‎ etc.
Si aceptamos la descripción anterior,‎ podemos utilizar la figura siguiente para extrapolar una fórmula que nos permita calcular la temperatura del objeto a partir de los resultados obtenidos con una cámara calibrada.
Graphic

Figura 27.1  Representación esquemática de la situación de medición termográfica.1: Entorno; 2: Objeto; 3: Atmósfera; 4: Cámara

Asumiendo que la energía de radiación recibida W de una fuente de temperatura de cuerpo negro Tsource en una distancia corta genere una señal de salida de la cámara Usource proporcional a la potencia de entrada (cámara de potencia lineal)‎,‎ podemos formular la ecuación 1:
formula
O bien,‎ de forma simplificada:
formula
(Donde C es una constante.)‎
Si la fuente es un cuerpo gris con una emitancia ε,‎ la radiación recibida sería εWsource .
Ahora estamos listos para escribir los tres términos de potencia de radiación definidos:
Ahora podemos escribir la potencia total de la radiación recibida (ecuación 2)‎:
formula
Si multiplicamos cada término por la constante C de la ecuación 1 y sustituimos los productos CW por sus correspondientes U según la misma ecuación,‎ obtenemos (ecuación 3)‎:
formula
Al resolver la ecuación 3 para obtener Uobj ,‎ obtenemos (ecuación 4)‎:
formula
Se trata de la fórmula de medición general utilizada en todos los equipos de termografía de FLIR Systems . Los voltajes de la fórmula son:

Tabla 27.1  Voltajes

Uobj
Voltaje de salida de la cámara calculado para un cuerpo negro de temperatura Tobj . Es decir,‎ un voltaje que pueda convertirse directamente en la temperatura de objeto solicitada en realidad.
Utot
Voltaje de salida de la cámara medido en el caso real.
Urefl
Voltaje de salida teórico de la cámara para un cuerpo negro de temperatura Trefl según la calibración.
Uatm
Voltaje de salida teórico de la cámara para un cuerpo negro de temperatura Tatm según la calibración.
El usuario debe proporcionar algunos valores de parámetros para los cálculos:
  • la emitancia del objeto ε
  • la humedad relativa
  • Tatm
  • la distancia al objeto (Dobj )‎
  • la temperatura (real)‎ del entorno del objeto o bien la temperatura ambiente reflejada Trefl
  • la temperatura atmosférica Tatm
Esta tarea puede suponer en ocasiones una pesada responsabilidad para el usuario,‎ dado que normalmente no hay maneras fáciles de obtener valores fiables de emitancia del objeto o transmitancia atmosférica para cada caso. Las dos temperaturas suelen ser un problema menor,‎ siempre y cuando en el entorno no se encuentre ninguna fuente de radiación grande e intensa.
Una pregunta natural es la siguiente: ¿qué importancia tiene exactamente conocer los valores reales de estos parámetros? Puede ser interesante obtener una idea de este problema observando diferentes casos de mediciones y comparando las magnitudes relativas de los tres términos de radiación. Esto puede ayudar a saber cuándo es importante utilizar los valores correctos de determinados parámetros.
Las siguientes figuras ilustran las magnitudes relativas de las tres contribuciones a la radiación de tres temperaturas de objetos diferentes,‎ dos emitancias y dos intervalos espectrales: OC y OL. Los demás parámetros tienen los siguientes valores fijos:
  • τ = 0,‎88
  • Trefl = +‎20 °C
  • Tatm = +‎20 °C
Obviamente,‎ la medición de temperaturas de objetos bajas es más crítica que la de temperaturas altas,‎ dado que las fuentes de radiación que interfieren son mucho más fuertes en comparación en el primer caso. Si la emitancia del objeto también es baja,‎ la situación es aún más difícil.
Por último,‎ tenemos que contestar una pregunta acerca de la importancia de la posibilidad de usar la curva de calibración por encima del punto de calibración más alto. Este proceso se llama extrapolación. Imaginemos que en un caso concreto la medida Utot = 4,‎5 voltios. El punto de calibración más alto de la cámara está próximo a los 4,‎1 voltios,‎ un valor desconocido para el usuario. En ese caso,‎ aunque el objeto sea un cuerpo negro,‎ es decir Uobj = Utot ,‎ estamos realizando una extrapolación de la curva de calibración al convertir los 4,‎5 voltios en temperatura.
Ahora supongamos que el objeto no es un cuerpo negro,‎ sino que tiene una emitancia de 0,‎75 y una transmitancia de 0,‎92. También supondremos que los dos segundos términos de la ecuación 4 suman 0,‎5 voltios juntos. El cálculo de Uobj mediante la ecuación 4 da como resultado Uobj = 4,‎5 / 0,‎75 / 0,‎92 - 0,‎5 = 6,‎0. Esta extrapolación es bastante extrema,‎ especialmente si tenemos en cuenta que el amplificador de vídeo limitará la salida a 5 voltios. Tenga en cuenta,‎ no obstante,‎ que la aplicación de la curva de calibración es un procedimiento teórico en el que no existe ninguna limitación electrónica ni de ningún otro tipo. Confiamos en que,‎ si no ha habido señales de limitación en la cámara y no ha sido calibrada muy por encima de los 5 voltios,‎ la curva resultante será muy similar a nuestra curva real extrapolada más allá de 4,‎1 voltios,‎ siempre que el algoritmo de calibración esté basado en la física de las radiaciones,‎ como el algoritmo de FLIR Systems . Por supuesto,‎ debe haber un límite para tales extrapolaciones.
Graphic

Figura 27.2  Magnitudes relativas de fuentes de radiación en diferentes condiciones de medición (cámara de OC)‎. 1: Temperatura del objeto; 2: Emitancia; Obj: Radiación del objeto; Refl: Radiación reflejada; Atm: Radiación de la atmósfera. Parámetros fijos: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.

Graphic

Figura 27.3  Magnitudes relativas de fuentes de radiación en diferentes condiciones de medición (cámara de OL)‎. 1: Temperatura del objeto; 2: Emitancia; Obj: Radiación del objeto; Refl: Radiación reflejada; Atm: Radiación de la atmósfera. Parámetros fijos: τ = 0,‎88; Trefl = 20 °C; Tatm = 20 °C.