Conecte la cámara al equipo mediante un cable USB. Se abrirá un cuadro de diálogo.
Figura 10.1 Guía de importación (ejemplo).
NotaEn la cámara, ajuste el modo USB en dispositivo de almacenamiento masivo (MSD) o dispositivo de almacenamiento masivo UVC (MSD-UVC).
Haga clic en Import images from camera. Se abrirá un cuadro de diálogo con las imágenes de la cámara. En las cámaras con más de una carpeta, puede seleccionar
las carpetas en el panel izquierdo.
En el panel derecho, seleccione una o más casillas de verificación:
Ocultar elementos ya importados.
Eliminar elementos del dispositivo después de importar.
Mejora de la resolución de imágenes (UltraMax, ver a continuación).
Guardar originales antes de mejorar.
Aplicable a cámaras con más de una carpeta. Realice una de las siguientes acciones:
Para importar todas las imágenes de todas las carpetas, haga clic en Import all folders en la parte inferior izquierda.
Para importar todas las imágenes de diferentes carpetas, utilice la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar las carpetas. A continuación, haga clic en Import folders en la parte inferior derecha.
Para importar todas las imágenes de una carpeta, seleccione dicha carpeta y haga clic en Import folder en la parte inferior derecha.
Para importar todas las imágenes seleccionadas de una carpeta, seleccione la carpeta, y utilice la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar las imágenes. A continuación, haga clic en Import items en la parte inferior derecha.
Aplicable a cámaras con una carpeta. Realice una de las siguientes acciones:
Para importar todas las imágenes, haga clic en Import all en la parte inferior izquierda.
Para importar las imágenes seleccionadas, utilice la tecla Ctrl y haga clic para seleccionar las imágenes. A continuación, haga clic en Import items en la parte inferior derecha.
Se abrirá el cuadro de diálogo Select destination. Seleccione la carpeta de destino o cree una subcarpeta nueva.
Haga clic en Importar. Se iniciará la importación de las imágenes.
Nota
Al importar las imágenes, se mantienen todas las asociaciones de archivo. Por ejemplo, si se agrupa una fotografía digital
con una imagen de infrarrojos en la cámara, la asociación se mantendrá en FLIR Tools/Tools+. Lo mismo se aplica a las notas de texto y voz, a los esbozos y a otros elementos.
Cuando se importen las imágenes de una cámara con más de una carpeta, la estructura de carpetas de la cámara se mantendrá
en la carpeta de destino del equipo.
10.2 Acerca de UltraMax
UltraMax es una función de mejora de imágenes que aumenta la resolución de la imagen y reduce el ruido de forma que se simplifica
la visualización y medición de objetos pequeños. Una imagen de UltraMax tiene el doble de anchura y altura que una imagen normal.
Cuando la cámara captura una imagen UltraMax, se guardan varias imágenes normales en el mismo archivo. La captura de todas las imágenes puede durar 1 segundo. Para poder
beneficiarse al máximo de UltraMax, las imágenes deben ser ligeramente diferentes, lo que puede conseguirse con un ligero movimiento de la cámara. Es recomendable
que sujete la cámara firmemente en sus manos (evite utilizar un trípode), lo que permitirá generar pequeñas diferencias
en la captura de sus imágenes. Un cambio de enfoque, una escena de alto contraste o un objetivo estático son otras condiciones
que ayudan a obtener imágenes UltraMax de una excelente calidad.