14  Análisis de las imágenes

14.1  Inserción de una herramienta de medida

14.1.1   General

Puede colocar una o más herramientas de medida en una imagen,‎ como un medidor de puntos,‎ un área,‎ un círculo o una línea.

14.1.2   Procedimiento

14.2  Movimiento de una herramienta de medida

14.2.1   General

Las herramientas de medida que haya colocado en una imagen se pueden mover mediante la herramienta de selección.

14.2.2   Procedimiento

14.3  Cambio de tamaño de una herramienta de medida

14.3.1   General

Las herramientas de medida que haya colocado en una imagen,‎ como un área,‎ se pueden cambiar de tamaño mediante la herramienta de selección.

14.3.2   Procedimiento

14.4  Eliminación de una herramienta de medida

14.4.1   General

Puede eliminar todas las herramientas de medida que haya colocado sobre una imagen.

14.4.2   Procedimiento

14.5  Creación de marcadores locales para una herramienta de medición

14.5.1   General

Cuando las imágenes se importan de la cámara a FLIR Tools,‎ el programa respetará todos los marcadores existentes de alguna herramienta de medición en la imagen. Sin embargo,‎ es posible que desee añadir un marcador durante el análisis de la imagen en FLIR Tools: esto se hace usando marcadores locales.

14.5.2   Procedimiento

14.6  Ajuste de parámetros locales para una herramienta de medida

14.6.1   General

En algunas situaciones es posible que desee cambiar un parámetro de medida para una única herramienta de medida. Esto podría deberse a que la herramienta de medida esté enfrente de una superficie mucho más reflectante que las otras superficies de la imagen,‎ o sobre un objeto que esté mucho más lejos que el resto de objetos en la imagen,‎ etc.
Si desea obtener más información acerca de los parámetros de objeto,‎ consulte la sección 24 Técnicas de medida termográfica .

14.6.2   Procedimiento

14.7  Trabajo con isotermas

14.7.1   General

El comando de isoterma aplica un color de contraste a todos los píxeles con una temperatura superior,‎ inferior o situada entre uno o varios niveles de temperatura predefinidos.
La utilización de isotermas es un buen método para descubrir fácilmente anomalías en una imagen de infrarrojos.

14.7.2  Configuración de las isotermas generales ( Superior ,‎ Inferior )‎

14.7.2.1   General

Una isoterma del tipo Superior y Inferior coloreará las zonas con una temperatura por encima o por debajo de una temperatura determinada.

14.7.2.2   Procedimiento

14.7.3  Configuración de isotermas generales (intervalo)‎

14.7.3.1   General

Una isoterma del tipo Intervalo y coloreará las zonas con una temperatura que esté comprendida entre dos temperaturas determinadas.

14.7.3.2   Procedimiento

14.7.4  Configuración de una isoterma de humedad

14.7.4.1   General

La isoterma de humedad puede detectar áreas en las que existe riesgo de presencia de moho o con riesgo de que la humedad se condense en agua líquida (punto de condensación)‎.

14.7.4.2   Procedimiento

14.7.5  Definición de una isoterma de aislamiento

14.7.5.1   General

La isoterma de aislamiento permite detectar áreas en las que pueda existir un aislamiento defectuoso en el edificio. Se activará cuando el nivel de aislamiento esté por debajo de un valor predefinido de pérdida de energía a través de la pared: el denominado índice térmico.
Las distintas normativas de edificación recomiendan valores diferentes para el índice térmico pero los habituales son entre 0,‎6 y 0,‎8 para edificios nuevos. Consulte la normativa nacional para conocer las recomendaciones adecuadas.

14.7.5.2   Procedimiento

14.7.6  Configuración de una isoterma personalizada

14.7.6.1   General

Una isoterma personalizada es una isoterma de cualquiera de los siguientes tipos:
  • Superior .
  • Inferior .
  • Intervalo .
  • Humedad .
  • Aislamiento .
En estas isotermas personalizadas puede especificar un número diferente de parámetros de forma manual,‎ en comparación con el uso de las isotermas estándar:
  • Fondo .
  • Colores (colores semitransparentes o sólidos)‎.
  • Intervalo invertido (para la isoterma Intervalo únicamente)‎.

14.7.6.2   Procedimiento

14.8  Cambio de los niveles de temperaturas

14.8.1   General

En la parte inferior de la imagen de infrarrojos observará dos controles deslizantes. Arrastrándolos a la derecha o a la izquierda podrá cambiar el nivel superior y el inferior de la escala de temperatura.

14.8.2  ¿Por qué cambiar los niveles de temperatura?

El motivo para cambiar los niveles de temperatura manualmente es que facilita el análisis de una anomalía de temperatura.

14.8.2.1  Ejemplo 1

Se muestran dos imágenes infrarrojas de un edificio. En la imagen de la izquierda,‎ con ajuste automático aplicado,‎ el amplio intervalo de temperaturas entre el cielo y el edificio dificulta realizar un análisis correcto Puede analizar el edificio con mayor detalle si cambia la escala de temperatura a valores cercanos a la temperatura del edificio.
Graphic
Automática
Graphic
Manual

14.8.2.2  Ejemplo 2

Se muestran dos imágenes infrarrojas del aislante de una línea de alimentación. Para simplificar el análisis de variaciones de temperatura del aislante,‎ la temperatura de la imagen de la derecha se ha cambiado a valores cercanos a la del aislante.
Graphic
Automática
Graphic
Manual

14.8.3  Cambio del nivel superior

14.8.4  Cambio del nivel inferior

14.8.5  Cambio del nivel superior y el inferior al mismo tiempo

14.9  Ajuste automático de una imagen

14.9.1   General

Puede ajustar automáticamente una imagen o grupo de imágenes. Al realizar el ajuste automático,‎ la imagen se optimiza en brillo y contraste. Esto significa que la información de color se distribuye a través de las temperaturas existentes de la imagen.

14.9.2   Procedimiento

14.10  Definición de una región de ajuste automático

14.10.1   General

Al hacer clic en la escala de temperatura o el botón Auto de la ventana de imagen,‎ se ajusta automáticamente toda la imagen. Esto significa que la información de color se distribuye a través de las temperaturas existentes de la imagen.
No obstante,‎ en algunas situaciones,‎ la imagen fija o de vídeo puede contener zonas muy calientes o muy frías situadas fuera del área de interés. En estos casos,‎ lo más conveniente es excluir estas zonas y usar solo la información de color correspondiente a las temperaturas dentro de la zona de interés. Puede hacerlo definiendo una región de ajuste automático.

14.10.2   Procedimiento

14.11  Cambio de la distribución de color

14.11.1   General

Puede cambiar la distribución de colores de una imagen. Con una distribución de color diferente puede resultar más sencillo analizar a fondo la imagen.

14.11.2  Definiciones

Puede elegir entre tres distribuciones de color diferentes:
  • Ecualización de histograma: es un método de visualización de imágenes que distribuye la información de color por las temperaturas existentes de la imagen. Este método de distribución de la información puede resultar especialmente útil si la imagen contiene algunos picos de valores de temperatura muy altos.
  • Señal lineal: se trata de un método de visualización de imágenes en el que la información de color de la imagen se distribuye de manera lineal a los valores de señal de los píxeles.
  • Temperatura lineal: es un método de visualización de imágenes en el que la información de color de la imagen se distribuye de manera lineal a los valores de temperatura de los píxeles.

14.11.3   Procedimiento

14.12  Cambio de paleta

14.12.1   General

Puede cambiar la paleta que usa la cámara para indicar diferentes temperaturas dentro de una imagen. Una paleta distinta puede hacer que resulte más sencillo analizar las imágenes.

14.12.2   Procedimiento

14.13  Cambio del modo de imagen

14.13.1   General

Puede cambiar el modo de imagen de algunas imágenes. Para ello,‎ vaya a la barra de herramientas de la ventana de edición de imágenes.

14.13.2  Tipos de modos de imagen

Botón

Modo de imagen

Ejemplo de imágenes

icon
Thermal MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging)‎: este modo muestra una imagen infrarroja con los bordes mejorados. Tenga en cuenta que la etiqueta de cada fusible se puede leer con claridad.
Graphic
icon
Thermal : este modo muestra una imagen de infrarrojos completa.
Graphic
icon
Thermal fusion : este modo muestra una fotografía digital en la que algunas partes se muestran en infrarrojos,‎ dependiendo de los límites de temperatura.
Graphic
icon
Picture-in-picture : este modo muestra un marco de imagen de infrarrojos sobre una fotografía digital.
Graphic
icon
Digital camera : este modo muestra una imagen completamente digital.
Graphic

14.14  Exportación a CSV

14.14.1   General

Puede exportar el contenido de una imagen como una matriz de valores separados por comas para su posterior análisis con un software externo. El formato del archivo es *.csv,‎ y se puede abrir con Microsoft Excel.

14.14.2   Procedimiento

14.15  Creación de un trazado

14.15.1   General

Al conectar FLIR Tools/Tools+‎ a una cámara compatible con transmisión radiométrica se puede crear un trazado. Un trazado muestra el cómo varía el resultado de una o varias herramientas de medición a lo largo del tiempo.

14.15.2   Procedimiento

14.16  Cálculo de áreas

14.16.1   General

La distancia incluida en los datos de los parámetros de la imagen se puede utilizar como base para el cálculo de áreas. Una aplicación típica es la estimación del tamaño de una mancha de humedad en una pared.
Para calcular el área de una superficie,‎ hay que agregar a la imagen una herramienta de medición de recuadro o círculo. FLIR Tools/Tools+‎ calcula el área de la superficie delimitada por la herramienta de recuadro o círculo. El cálculo es una estimación del área,‎ basada en el valor de distancia.

14.16.1.1   Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

14.17  Cálculo de longitud

14.17.1   General

La distancia incluida en los datos de parámetro de la imagen se puede usar como base para los cálculos de longitud.
Para calcular la longitud,‎ hay que agregar una herramienta de medición de línea a la imagen. FLIR Tools/Tools+‎ calcula una estimación de la longitud de la línea,‎ basada en el valor de distancia.

14.17.1.1   Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento: