1. Ley de Kirchhoff de radiación térmica.
2. Primera ley de la termodinámica.
3. Se basa en ISO 13372:2004 (en)‎.
4. Segunda ley de la termodinámica.
5. Es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica; la ley en sí es más complicada.
6. Se basa en ISO 16714-3:2016 (en)‎.
7. La energía térmica es parte de la energía interna de un objeto.
8. Se basa en ISO 16714-3:2016 (en)‎.
9. Se basa en ISO 18434-1:2008 (en)‎.
10. Ley de Fourier.
11. Este es el formato unidimensional de la ley de Fourier,‎ válido para condiciones estáticas.
12. Se basa en ISO 18434-1:2008 (en)‎.
13. Se basa en ISO 16714-3:2016 (en)‎.
14. Se basa en ISO 10878-2013 (en)‎.
15. Se basa en ISO 10878-2013 (en)‎.