12 Transmisión de imágenes en vivo de las imágenes de cámara
12.1 General
Puede conectar una cámara infrarroja a FLIR Tools/Tools+ y mostrar la transmisión de imágenes en directo en la ficha Instrumentos. Cuando se conecta la cámara, puede usar las herramientas de medida, cambiar los parámetros, crear trazados, etc.
12.2 Figura
Figura 12.1 Ficha Instrumentos
12.3 Procedimiento
NotaLas tareas descritas en el apartado siguiente 5 sólo se aplican a cámaras con transmisión radiométrica.
Lleve a cabo el siguiente procedimiento:
Inicie FLIR Tools/Tools+.
Encienda la cámara de infrarrojos.
Conecte la cámara al equipo mediante un cable USB. Se abrirá una guía de importación.
Figura 12.2 Guía de importación (ejemplo).
NotaEn la cámara, ajuste el modo USB en dispositivo de almacenamiento masivo (MSD) o dispositivo de almacenamiento masivo UVC (MSD-UVC).
Haga clic en Conectar a flujo en directo. Muestra la imagen en directo de la cámara de la ficha Instrumentos.
En la ficha Instrumentos, realice una o varias de las siguientes acciones:
Para ajustar el enfoque de la cámara, haga clic en el botón
(enfoque cercano), el botón
(enfoque automático) o el botón
(enfoque lejano).
Para calibrar la cámara, pulse el botón
.
Para empezar una grabación, haga clic en el botón
.
Para detener una grabación, haga clic en el botón
.
Para congelar la transmisión de imágenes en directo, haga clic en el botón
de la barra de herramientas.
Para guardar una instantánea como un archivo *.jpg, haga clic en el botón
.
Para cambiar un número de las configuraciones de grabación, haga clic en el botón
. Se abrirá un cuadro de diálogo.
Para mostrar la transmisión de imágenes en directo de otra cámara de la red, haga clic en el botón
de esa cámara.
Para mostrar una herramienta de medición, haga clic en la herramienta y, a continuación, haga clic en la imagen.
Para cambiar los parámetros, haga clic en el campo del valor de un parámetro, introduzca un nuevo valor y haga clic en el
botón de introducir.
Para crear un trazado, haga clic con el botón secundario en la imagen y seleccione el tipo de trazado que desea.