Installez FLIR Tools/Tools+ sur votre ordinateur.
Démarrez FLIR Tools/Tools+.
Allumez la caméra.
Branchez la caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Une boîte de dialogue s'affiche.
Figure 10.1 Guide d'importation (exemple).
RemarqueSur certains modèles de caméra plus anciennes, vous devrez régler le mode USB sur Mass Storage Device (MSD) ou Mass Storage Device-UVC (MSD-UVC).
Cliquez sur Import images from camera. Une boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle vous pouvez visualiser les images de la caméra. Pour les caméras avec plusieurs
dossiers, vous pouvez sélectionner les dossiers dans le volet de gauche.
Dans le volet droit, cochez une ou plusieurs cases :
Masquer les éléments déjà importés
Supprimer les éléments de l'appareil après l'importation
Améliorer la résolution d'image (UltraMax, voir ci-dessous).
Sauvegarder les images d'origine avant l'amélioration.
Pour les caméras avec plusieurs dossiers. Effectuez l'une des actions suivantes :
Pour importer toutes les images de tous les dossiers, cliquez sur Import all folders en bas à gauche.
Pour importer toutes les images de plusieurs dossiers, utilisez la touche Ctrl + cliquez pour sélectionner les dossiers. Cliquez ensuite sur Import folders en bas à droite.
Pour importer toutes les images d'un dossier, sélectionnez le dossier, puis cliquez sur Import folder en bas à droite.
Pour importer des images sélectionnées d'un dossier, sélectionnez le dossier et utilisez la touche Ctrl + cliquez pour sélectionner les images. Cliquez ensuite sur Import items en bas à droite.
Pour les caméras avec un dossier. Effectuez l'une des actions suivantes :
Pour importer toutes les images, cliquez sur Import all en bas à gauche.
Pour importer des images sélectionnées, utilisez la touche Ctrl + cliquez pour sélectionner les images. Cliquez ensuite sur Import items en bas à droite.
La boîte de dialogue Select destination s'affiche. Sélectionnez le dossier de destination ou créez un sous-dossier.
Cliquez sur Importer. L'importation des images commence.
Remarque
Toutes les associations de fichiers sont conservées lors d'une importation. Si, par exemple, une photo numérique est associée
à une image infrarouge dans la caméra, cette association est conservée dans FLIR Tools/Tools+. Il en va de même pour les annotations de texte, les annotations vocales, les croquis, etc.
Lorsque vous importez des images à partir d'une caméra avec plusieurs dossiers, la structure de dossiers de la caméra est
conservée dans le dossier de destination sur l'ordinateur.
10.2 À propos d'UltraMax
UltraMax est une fonctionnalité d'amélioration des images permettant d'en accroître la résolution et d'en réduire le bruit afin de
faciliter la détection et la mesure des petits objets. Une image UltraMax est deux fois plus large et deux fois plus haute qu'une image normale.
Lorsque la caméra capture une image UltraMax, plusieurs images normales sont enregistrées dans un même fichier. La prise de ces images peut prendre jusqu'à 1 seconde.
Pour exploiter UltraMax de manière optimale, les images doivent être légèrement différentes, ce qui est obtenu par un léger mouvement de la caméra.
Tenez la caméra fermement dans les mains (ne la placez pas sur un trépied) afin de permettre une légère variation des images
durant la prise. Corrigez la mise au point, sélectionnez une scène à contraste élevé, une cible immobile et d'autres conditions
permettant d'obtenir une image UltraMax de bonne qualité.