Automatique
|
Manuel
|
Automatique
|
Manuel
|
|
Bouton |
Mode d'image |
Exemple d'image |
|---|---|---|
|
|
Thermal MSX
(Thermique Multi Spectral Dynamic Imaging) : ce mode permet d'afficher une image infrarouge sur laquelle les contours des
objets sont accentués. Notez que l'étiquette de chaque fusible est clairement lisible.
|
|
|
|
Thermal
: ce mode permet d'afficher une image entièrement infrarouge.
|
|
|
|
Thermal fusion
: ce mode permet d'afficher une photo numérique où certaines parties de l'image sont reproduites avec un effet infrarouge,
selon les limites de température.
|
|
|
|
Picture-in-picture
: ce mode permet de superposer une image infrarouge à une photo numérique.
|
|
|
|
Digital camera
: ce mode permet d'afficher une photo numérique.
|
|
Procédez comme suit :
Ajoutez un outil de mesure de boîte ou de cercle, voir la section 14.1 Définition d'un outil de mesure .
Ajustez la taille de l'outil boîte ou cercle à la taille de l'objet, voir la section 14.3 Redimensionnement d’un outil de mesure .
Cliquez avec le bouton droit sur l'outil et sélectionnez Marqueurs locaux max./min./moy.. Dans la boîte de dialogue, cochez la case Aire. L'aire calculée s'affiche, en fonction de la valeur de distance, dans le volet Measurements.
Pour modifier la valeur de distance, cliquez sur le champ de valeur dans le volet Parameters, tapez une nouvelle valeur et appuyez sur Entrée. L'aire recalculée, basée sur la nouvelle valeur de distance, s'affiche dans le volet Measurements.
Procédez comme suit :
Ajoutez un outil de mesure de ligne, voir la section 14.1 Définition d'un outil de mesure .
Ajustez la taille de l'outil de ligne à la taille de l'objet, voir la section 14.3 Redimensionnement d’un outil de mesure .
Cliquez avec le bouton droit sur l'outil et sélectionnez Marqueurs locaux max./min./moy.. Dans la boîte de dialogue, cochez la case Longueur. La longueur calculée s'affiche, en fonction de la valeur de distance, dans le volet Measurements.
Pour modifier la valeur de distance, cliquez sur le champ de valeur dans le volet Parameters, tapez une nouvelle valeur et appuyez sur Entrée. L'aire recalculée, basée sur la nouvelle valeur de distance, s'affiche dans le volet Measurements.