15  Utilisation des annotations

15.1  A propos des descriptions d'images.

15.1.1  Qu'est-ce qu'une description d'image ?

Une description d'image est un bref texte libre descriptif stocké dans un fichier image infrarouge. Elle utilise une balise standard dans le format de fichier *.jpg et peut être récupérée par d'autres logiciels.

15.1.1.1   Procédure

15.2  A propos des annotations de texte

15.2.1  Qu'est-ce qu'une annotation de texte ?

Une annotation de texte est une information textuelle sur un élément de l'image,‎ construite à partir d'un groupe de paires d'informations (étiquette etvaleur)‎. Les annotations de texte améliorent l'efficacité de la création de rapport et du post-traitement,‎ en fournissant des informations essentielles sur l'image (conditions,‎ photos et informations sur le lieu de la prise de photo,‎ par exemple)‎.
Une annotation de texte est enregistrée dans un format d'annotation propriétaire de FLIR Systems et les informations qu'elle contient ne peuvent être récupérées par des logiciels tiers. Le concept est principalement basé sur l'interaction utilisateur. L'utilisateur peut également sélectionner une valeur pour chaque étiquette dans les paramètres de caméra,‎ et faire en sorte que l'annotation de texte capture les valeurs de mesure à l'écran.

15.2.2  Définition de l'étiquette et de la valeur

Le concept d'annotation de texte repose sur deux définitions essentielles : l'étiquette et la valeur. Les exemples suivants illustrent la différence entre ces deux définitions.
Company
Company A
Company B
Company C
Building
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3
Section
Room 1
Room 2
Room 3
Equipment
Tool 1
Tool 2
Tool 3
Recommendation
Recommendation 1
Recommendation 2
Recommendation 3

15.2.3  Exemple de structure de marquage

Le format de fichier pour les annotations de texte est *.tcf. Cet échantillon de code est un exemple de structure de marquage d'un fichier *.tcf. Il montre la présentation du marquage sous Notepad. Les mots entre crochets en chevrons représentent des étiquettes,‎ ceux exempts de crochets,‎ des valeurs.
<Company> Entreprise A Entreprise B Entreprise C <Building> Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 <Section> Salle 1 Salle 2 Salle 3 <Equipment> Machine 1 Machine 2 Machine 3 <Recommendation> Recommandation 1 Recommandation 2 Recommandation 3

15.2.4  Création d'une annotation de texte pour une image.

15.2.4.1   Généralités

Dans FLIR Tools/Tools+‎,‎ il est possible de créer une annotation de texte pour une image dans la fenêtre d'édition d'image.

15.2.4.2   Procédure

15.2.5  Création d'un modèle d'annotation de texte.

15.2.5.1   Généralités

Sur FLIR Tools/Tools+‎,‎ vous pouvez créer des modèles d'annotation de texte via l'onglet Modèles . Ces modèles peuvent être transférés vers la caméra ou bien utilisés comme modèles dans le programme lors de la post-analyse.

15.2.5.2   Procédure