1. Loi du rayonnement thermique de Kirchhoff.
2. Premier principe de la thermodynamique.
3. Basé sur la norme ISO 13372:2004 (en)‎.
4. Deuxième principe de la thermodynamique.
5. Il s'agit en réalité d'une conséquence du deuxième principe de la thermodynamique. Le principe proprement dit est plus complexe.
6. Basé sur la norme ISO 16714-3:2016 (en)‎.
7. Basé sur la norme ISO 18434-1:2008 (en)‎
8. Basé sur la norme ISO 18434-1:2008 (en)‎.
9. Basé sur la norme ISO 16714-3:2016 (en)‎.
10. Basé sur la norme ISO 10878-2013 (en)‎.
11. Basé sur la norme ISO 10878-2013 (en)‎.
12. Loi de Fourier
13. Il s'agit de la version unidimensionnelle de la loi de Fourier,‎ valable en régime stationnaire.
14. Basé sur la norme ISO 16714-3:2016 (en)‎.
15. L'énergie thermique fait partie de l'énergie interne d'un objet.