1  Clause légale

1.1  Clause légale

Tous les produits fabriqués par FLIR Systems sont garantis contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période d’un an à compter de la date de livraison du produit original,‎ à condition que ces produits fassent l’objet d’une utilisation,‎ d’une maintenance et d’un conditionnement normaux,‎ en accord avec les instructions de FLIR Systems .
Tous les produits qui ne sont pas fabriqués par FLIR Systems et qui sont inclus dans les systèmes fournis par FLIR Systems à l’acquéreur initial,‎ sont soumis à la garantie du fournisseur de ces produits,‎ le cas échéant. FLIR Systems décline toute responsabilité envers de tels produits.
La garantie ne s’applique qu’à l’acquéreur initial du produit et n’est pas transmissible. Elle ne s’applique pas aux produits ayant fait l’objet d’une utilisation incorrecte,‎ de négligence,‎ d’accident ou de conditions anormales d’exploitation. Les composants d’extension sont exclus de la garantie.
En cas de défaut d’un produit couvert par cette garantie,‎ il convient d’interrompre son utilisation afin d’éviter tout dommage supplémentaire. L’acquéreur doit,‎ dans les meilleurs délais,‎ signaler à FLIR Systems tous les défauts,‎ faute de quoi la présente garantie ne s’appliquera pas.
FLIR Systems s’engage à réparer ou à remplacer (selon son choix)‎ le produit défectueux,‎ sans frais supplémentaires,‎ si lors de l’inspection il s’avère que le produit présente des vices de matériaux ou de fabrication et à condition qu’il soit retourné à FLIR Systems dans ladite période d’un an.
FLIR Systems refuse toute prise d’obligation ou de responsabilité pour les défauts autres que ceux indiqués ci-dessus.
Aucune autre garantie n’est exprimée ou implicite. FLIR Systems décline toute responsabilité quant aux garanties implicites de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.
FLIR Systems ne peut être tenu pour responsable des pertes ou dommages directs,‎ indirects,‎ spéciaux ou occasionnels,‎ qu’ils soient basés sur un contrat,‎ un délit civil ou toute autre théorie juridique.
Cette garantie est régie par la loi suédoise.
Tout litige,‎ toute controverse ou réclamation découlant de ou lié à la garantie susmentionnée seront jugés définitivement en dernière instance suivant le règlement d'arbitrage du « Arbitration Institute » (tribunal d'arbitrage)‎ de la Chambre de Commerce de Stockholm. L'arbitrage aura lieu à Stockholm. La langue de la procédure d'arbitrage est l'anglais.

1.2  Statistiques d'utilisation

FLIR Systems se réserve le droit de collecter des statistiques d'utilisation anonymes dans le but de maintenir et d'améliorer la qualité de nos logiciels et services.

1.3  Modifications du registre

L'entrée de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel passera automatiquement en niveau 2 si le service FLIR Camera Monitor détecte une caméra FLIR branchée sur l'ordinateur au moyen d'un câble USB. La modification ne sera exécutée que si le périphérique met en œuvre un service de réseau distant qui gère les connexions réseau.

1.4  Copyright

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Tous droits réservés dans le monde. Aucune partie du logiciel,‎ notamment le code source,‎ ne peut être reproduite,‎ transmise,‎ transcrite ou traduite vers une langue ou un langage informatique sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,‎ électronique,‎ magnétique,‎ optique,‎ manuel ou autre,‎ sans la permission expresse et écrite de FLIR Systems .
Il est formellement interdit de copier,‎ photocopier,‎ reproduire,‎ traduire ou transmettre vers tout support électronique ou tout format lisible par une machine tout ou partie de ce document sans le consentement écrit préalable de FLIR Systems .
Les noms et les marques qui apparaissent sur les produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques de FLIR Systems et/ou de ses filiales. Les autres marques,‎ noms commerciaux et noms de sociétés mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés dans un but d’identification uniquement.

1.5  Assurance qualité

Le Système de gestion de la qualité utilisé lors du développement et de la fabrication de ces produits a été certifié ISO 9001.
FLIR Systems s’est engagé dans une politique de développement continu. Nous nous réservons par conséquent le droit de modifier et d’améliorer sans préavis les produits.