Dans le menu
, sélectionnez
Créer un modèle de rapport
. La boîte de dialogue
Nouveau modèle
s'affiche alors.
Donnez un nom à votre modèle et cliquez sur OK .
Un modèle de rapport avec une mise en page basique s'ouvre. Suivez les instructions contenues dans le document pour modifier le modèle de rapport. Vous pouvez également personnaliser le modèle de rapport en ajoutant et supprimant des objets et en modifiant les propriétés des objets tel que décrit à la section 18.2 Gestion d'objets dans le rapport .
Enregistrez le nouveau modèle de rapport infrarouge. Veillez à enregistrer le modèle avec l'extension *.dotx.
Démarrez Microsoft Word en vérifiant au préalable que tous les rapports infrarouges sont bien fermés.
Sous l'onglet Fichier, cliquez sur Nouveau.
Sous Modèles disponibles, sélectionnez Mes modèles.
Sous l'onglet IR, sélectionnez le modèle de rapport infrarouge que vous souhaitez utiliser. Sous Créer, sélectionnez Modèle.
Cliquez sur OK .
Pour éviter la suppression du modèle d'origine, sauvegardez le modèle sous un autre nom avant d'apporter des modifications. Assurez-vous de sauvegarder ce dernier avec l'extension de fichier *.dotx.
Modifiez le modèle d'origine en ajoutant et en supprimant des objets et en modifiant les propriétés des objets tel que décrit dans la section 18.2 Gestion d'objets dans le rapport .
Enregistrez le nouveau modèle de rapport infrarouge. Veillez à enregistrer le modèle avec l'extension *.dotx.
Démarrez Microsoft Word en vérifiant au préalable que tous les rapports infrarouges sont bien fermés.
Sous l'onglet Fichier, cliquez sur Nouveau.
Sous Modèles disponibles, sélectionnez Mes modèles.
Sous l'onglet Modèles personnels, sélectionnez Document vide. Sous Créer un nouveau, sélectionnez Modèle.
Cliquez sur OK .
Créez votre modèle de rapport en ajoutant et en supprimant des objets et en modifiant les propriétés des objets tel que décrit dans la section 18.2 Gestion d'objets dans le rapport .
Enregistrez le nouveau modèle de rapport infrarouge. Veillez à enregistrer le modèle avec l'extension *.dotx.
Sur la page de votre modèle, positionnez le curseur où vous souhaitez faire apparaître l'objet Image IR ou Photo numérique. Les emplacements d'image sont insérés à la suite et en dessous du curseur.
Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
(pour un objet Image IR) ou sur
(pour un objet Photo numérique). Un emplacement d'image apparaît sur la page. Étant donné que vous créez un modèle, il
est conseillé de ne pas ouvrir de photo ou d'image infrarouge à ce stade.
Sur la page de votre modèle, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez faire apparaître l'objet Profil infrarouge. L'objet Profil infrarouge est inséré à la suite et en dessous du curseur.
Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
. Un objet vide apparaît sur la page.
Sur la page de votre modèle, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez faire apparaître l'objet Histogramme infrarouge. L'objet Histogramme infrarouge est inséré à la suite et en dessous du curseur.
Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
. Un objet vide apparaît sur la page.
Sur la page de votre modèle, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez faire apparaître l'objet Analyse des tendances. L'objet Analyse des tendances est inséré à la suite et en dessous du curseur.
Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
. Un objet vide apparaît sur la page et la boîte de dialogue
Paramètres d'analyse des tendances
s'ouvre (dans le cas contraire, cliquez à l'aide du bouton droit sur l'objet et sélectionnez
Configuration
).
Dans l'onglet Connecter , procédez comme suit :
Dans l'onglet Général , procédez comme suit :
Dans l'onglet Prédiction , procédez comme suit :
Dans l'onglet Couleur , sélectionnez des couleurs pour les divers éléments de l'objet Analyse des tendances.
Dans l'onglet Ligne , sélectionnez des couleurs et des types de trait pour les lignes qui s'afficheront dans l'objet Analyse des tendances.
Cliquez sur OK .
Sur la page de votre modèle, cliquez à l'endroit où vous souhaitez inclure le champ. L'objet Champ est inséré à la suite et en dessous du curseur.
Si la page comporte plusieurs objets Image IR, la boîte de dialogue Sélectionner une image IR s'affiche. Sélectionnez l'objet Image IR auquel associer l'objet Champ, puis cliquez sur OK.
Si la page comporte un seul objet Image IR, l'objet Champ sera automatiquement associé à cet objet.
Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
. La boîte de dialogue
Contenu champ
s'ouvre.
Sélectionnez les valeurs Image ou Paramètres objet que l'objet Champ doit afficher.
Cliquez sur OK .
L'objet Champ apparaît sur la page avec le contenu que vous avez sélectionné.
Sur la page de votre modèle, cliquez à l'endroit où vous souhaitez inclure l'objet. L'objet est inséré à la suite et en dessous du curseur.
Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
. La boîte de dialogue
Contenu tableau
s'ouvre.
Pour chaque élément à inclure au tableau, procédez comme suit :
Un aperçu structurel du tableau s'affiche dans la zone Aperçu , d'où vous pouvez :
Cliquez sur OK .
L'objet Tableau apparaît sur la page avec le contenu que vous avez sélectionné.
Sur la page de votre modèle, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez faire apparaître l'objet Tableau de résumé. L'objet Tableau de résumé est inséré à la suite et en dessous du curseur.
Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
. La boîte de dialogue
Tableau de résumé
s'ouvre.
Pour chaque élément à inclure au tableau de résumé, procédez comme suit :
Un aperçu structurel du tableau de résumé apparaît dans la zone Aperçu .
Pour modifier l'étiquette d'un élément, double-cliquez sur l'élément dans la zone Aperçu et saisissez une nouvelle étiquette.
Cliquez sur OK .
L'objet Tableau de résumé apparaît sur la page avec le contenu que vous avez sélectionné.
Sélectionnez l'objet Profil infrarouge sur la page.
Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
. La boîte de dialogue
Sélectionner une image IR
s'ouvre.
Sélectionnez l'objet Image IR auquel vous souhaitez relier l'objet Profil infrarouge.
Cliquez sur OK .
Sur la page de votre modèle, sélectionnez un objet Image IR, Photo numérique, Profil infrarouge, Histogramme infrarouge ou Analyse des tendances.
Pour modifier la taille de l'objet, faites glisser l'une des poignées.
Sur la page de votre modèle, sélectionnez un objet Tableau ou Tableau de résumé.
Sous l'onglet contextuel Microsoft Word Outils de tableau, sélectionnez l'onglet Mise en page et utilisez les commandes pour modifier la taille du tableau.
Sur la page de votre modèle, sélectionnez un objet Image IR, Photo numérique, Profil infrarouge, Histogramme infrarouge ou Analyse des tendances.
Pour supprimer l'objet, cliquez sur
.
Sur la page de votre modèle, sélectionnez un objet Tableau ou Tableau de résumé.
Sous l'onglet contextuel Microsoft Word Outils de tableau, sélectionnez l'onglet Mise en page. Cliquez sur le bouton Supprimer et sélectionnez Supprimer le tableau.
Sur la page de votre modèle, placez le curseur à gauche de l'objet Champ et cliquez une fois. L'objet Champ entier est alors sélectionné.
Appuyez deux fois sur la touche Suppr du clavier.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour cloner un outil, appuyez sur la touche Ctrl en la maintenant enfoncée pendant le déplacement de l'outil. Un clone de l'outil de mesure est alors créé.
Pour supprimer un outil, effectuez l'une des opérations suivantes :
Sélectionnez un objet Image IR.
Cliquez sur
pour activer les lignes de la grille.
Cliquez sur l'objet Image IR à l'extérieur de la grille (par exemple, près de l'échelle de température) pour afficher la barre d'outils de l'objet Image IR.
Pour utiliser une ligne comme référence, cliquez sur
la barre d'outils de l'objet Image IR et tracez une ligne dans l'image.
Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'objet Image IR et sélectionnez Configuration dans le menu de raccourcis.
La boîte de dialogue Configuration image s'ouvre. Sélectionnez l'onglet Paramètres de la grille .
Définissez la taille de la grille sur une valeur de votre choix.
Cliquez sur l'un des boutons d'option et procédez comme suit :
Cliquez sur OK .
Sélectionnez
la barre d'outils de l'objet Image IR et déplacez la grille dans la position souhaitée, par exemple pour l'aligner avec certaines
structures, zones d'intérêt, etc., sur l'image.
Pour verrouiller la grille par rapport à l'image, cochez la case Verrouiller la position de la grille sur l'onglet Paramètres de la grille et cliquez sur OK .
Insérez un objet Image IR dans le document.
Tracez deux points sur l'image.
Cliquez sur l'objet Image IR à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez Formules . La boîte de dialogue Formule mathématique apparaît.
Cliquez sur Ajouter pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous définissez une nouvelle formule.
Procédez comme suit :
Cliquez sur le bouton du signe moins pour ajouter un signe mathématique de soustraction.
Procédez comme suit :
La boîte de dialogue Formule mathématique affiche maintenant votre formule contenant la syntaxe FLIR Systems suivante :
Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Formule mathématique .
Cliquez sur Fermer .
Placez le curseur sous l'objet Image IR et insérez un objet Tableau. La boîte de dialogue Contenu tableau s'ouvre.
Procédez comme suit :
Le résultat de la formule s'affiche maintenant dans votre objet Tableau.
Répétez les étapes 1 à 10 de la procédure décrite dans la section 18.2.6.2 Création d'une formule simple .
Cliquez sur l'objet Image IR à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez Formules .
Procédez comme suit :
Vous devez maintenant configurer une formule conditionnelle affichant le résultat de la formule Fo1 en rouge si la valeur est supérieure à 2,0 degrés et en vert si elle est inférieure à 2,0 degrés.
Procédez comme suit :
La formule conditionnelle complète apparaît maintenant dans la boîte de dialogue Formula. Les chaînes de code à dix chiffres après le signe égal représentent les couleurs.
Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Formule mathématique .
Cliquez sur Fermer .
Placez le curseur sous l'objet Image IR. Sous l'onglet FLIR Tools+, cliquez sur
. La boîte de dialogue
Contenu champ
s'ouvre.
Procédez comme suit :
Un objet Champ est maintenant inséré sous l'image et le résultat de la formule Fo1 s'affiche en rouge ou en vert, selon les valeurs mesurées des deux points de mesure.
Insertion d'un objet Image IR
Ouvrez la boîte de dialogue Fusion image en procédant de l'une des manières suivantes :
Cliquez sur Ouvrir Image infrarouge et sélectionnez une image infrarouge.
Cliquez sur Ouvrir Photo et sélectionnez la photo numérique correspondante.
Sur l'image infrarouge, placez les trois réticules de référence sur les zones qui vous intéressent.
Sur la photo numérique, placez les réticules de référence aux emplacements correspondants.
Sélectionnez le type de technologie de fusion d'images :
Pour afficher l'image fusionnée, cliquez sur OK .
Dans l'objet Image IR, vous pouvez ajuster la position de la photo numérique dans l'image fusionnée en procédant comme suit :
Dans l'objet Image IR, vous pouvez contrôler la fusion d'images à l'aide du curseur qui se trouve au bas de l'objet Image IR.
Curseur permettant de contrôler la fusion d'images avec le paramètre Intervalle :
Curseur permettant de contrôler la fusion d'images avec le paramètre Mélange :
Curseur permettant de contrôler la fusion d'images avec le paramètre Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX) :
Faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour fusionner une image infrarouge avec la photo numérique. Vous pouvez également utiliser l'un des raccourcis suivants :
Démarrez Microsoft Word et ouvrez l'un de vos modèles de rapport infrarouge (*.dotx). Vous pouvez localiser les modèles de rapport fournis avec FLIR Tools+ en saisissant le chemin suivant :
C:\Documents and Settings\[Votre nom d'utilisateur]\Application Data\Microsoft\Modèles\IR
Sous l'onglet Fichier, cliquez sur Info.
Dans le menu déroulant Propriétés, sélectionnez Propriétés avancées.
Sous l'onglet Résumé, saisissez les informations dans les zones de texte appropriées.
Cliquez sur l'onglet Personnaliser.
Pour ajouter une propriété personnalisée, entrez un nom dans la zone Nom. Pour accéder rapidement aux propriétés personnalisées, placez un trait de soulignement (_) au début du nom de la propriété.
Utilisez la zone Type pour spécifier le type de propriété.
Pour définir la valeur de la propriété, entrez un texte dans la zone Valeur.
Cliquez sur Ajouter pour ajouter une propriété personnalisée à la liste des propriétés puis cliquez sur OK .
Sauvegardez le modèle de rapport infrarouge avec un autre nom de fichier tout en conservant l'extension *.dotx. Vous venez d'ajouter des propriétés résumées et personnalisées à votre modèle de rapport infrarouge renommé.
Procédez comme suit :
Démarrez Microsoft Word et ouvrez l'un de vos modèles de rapport infrarouge (*.dotx). Vous pouvez localiser les modèles de rapport fournis avec FLIR Tools+ en saisissant le chemin suivant :
C:\Documents and Settings\[Votre nom d'utilisateur]\Application Data\Microsoft\Modèles\IR
Sous l'onglet Fichier, cliquez sur Info.
Dans le menu déroulant Propriétés, sélectionnez Propriétés avancées.
Sous l'onglet Résumé, saisissez les informations dans les zones de texte appropriées.
Cliquez sur l'onglet Personnaliser.
Dans Properties, sélectionnez FLIR_ReportPropertyPrefix.
Dans Value, saisissez le préfixe à utiliser pour vos propriétés de rapport personnalisées.
Enregistrez le modèle de rapport comme fichier *.dotx.
Dans votre rapport infrarouge ou dans votre modèle de rapport, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer le champ.
Sous l'onglet Insertion, cliquez sur Quick Parts et sélectionnez Champ.
Dans la zone Noms de champ, sélectionnez DocProperty.
Sélectionnez une propriété dans la zone Propriété.
Cliquez sur OK .