26  Teoria della termografia

26.1  Introduzione

Gli argomenti riguardanti le radiazioni infrarosse e la relativa tecnica termografica sono spesso poco noti a molti utilizzatori di termocamere ad infrarossi. In questa sezione viene fornita una descrizione della teoria che sottende il concetto di termografia.

26.2  Lo spettro elettromagnetico

Lo spettro elettromagnetico è suddiviso arbitrariamente in un certo numero di regioni classificate in base alla lunghezza d'onda e denominate bande,‎ distinte a seconda dei metodi utilizzati per emettere e rilevare le radiazioni. Non esiste alcuna differenza sostanziale tra le radiazioni presenti nelle diverse bande dello spettro elettromagnetico: tutte sono governate dalle stesse leggi e le sole differenze sono quelle determinate dalle diverse lunghezze d'onda.
Graphic

Figura 26.1  Lo spettro elettromagnetico. 1: raggi X; 2: ultravioletto; 3: luce visibile; 4: infrarosso; 5: microonde; 6: onde radio.

La termografia utilizza la banda spettrale dell'infrarosso. Il confine delle onde corte è situato al limite della percezione visiva,‎ nella parte rossa dello spettro. Il confine delle onde lunghe si fonde con la lunghezza d'onda delle microonde radio,‎ nell'intervallo delle onde millimetriche.
La banda dell'infrarosso è spesso ulteriormente suddivisa in quattro bande più piccole,‎ i cui confini vengono anch'essi scelti in modo arbitrario. Le bande comprendono: infrarosso vicino (0,‎75–3 μm)‎,‎ infrarosso medio (3–6 μm)‎,‎ infrarosso lontano (6–15 μm)‎ e infrarosso estremo (15–100 μm)‎. Anche se le lunghezze d'onda sono espresse in μm (micrometri)‎,‎ per misurare la lunghezza d'onda in questa regione dello spettro è spesso possibile utilizzare anche altre unità di misura,‎ ad esempio nanometri (nm)‎ ed Ångström (Å)‎.
Il rapporto tra le diverse unità di misura della lunghezza d'onda è:
formula

26.3  Radiazione del corpo nero

Per corpo nero si intende un oggetto che assorbe tutte le radiazioni che lo colpiscono ad una lunghezza d'onda qualsiasi. L'utilizzo dell'apparente termine improprio nero,‎ riferito ad un oggetto che emette radiazioni,‎ è spiegato dalla legge di Kirchhoff (Gustav Robert Kirchhoff,‎ 1824–1887)‎ la quale afferma che un corpo in grado di assorbire tutte le radiazioni ad una lunghezza d'onda qualsiasi è ugualmente in grado di emettere radiazioni.
Graphic

Figura 26.2  Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887)‎

La costruzione della sorgente di un corpo nero è,‎ in linea di massima,‎ molto semplice. Le caratteristiche delle radiazioni dell'apertura di una cavità isotermica costituita da un materiale opaco assorbente,‎ rappresentano quasi esattamente le proprietà di un corpo nero. Un'applicazione pratica del principio per la costruzione di un perfetto assorbitore di radiazioni,‎ è rappresentata da una scatola nascosta alla luce ad eccezione di un'apertura su uno dei lati. Qualsiasi tipo di radiazione entri successivamente all'interno del foro viene diffuso ed assorbito da ripetute riflessioni,‎ in modo che solo una frazione infinitesimale possa sfuggire. L'oscurità ottenuta in corrispondenza dell'apertura è quasi simile ad un corpo nero e pressoché perfetta per tutte le lunghezze d'onda.
Se la cavità isotermica viene riscaldata adeguatamente,‎ questa diventa ciò che si definisce un radiatore a cavità. Una cavità isotermica riscaldata ad una temperatura uniforme genera la radiazione di un corpo nero,‎ le cui caratteristiche vengono stabilite unicamente in base alla temperatura della cavità. Tali radiatori di cavità vengono comunemente usati in laboratorio come sorgenti di radiazione negli standard di riferimento della temperatura per la calibrazione di strumenti termografici,‎ quali ad esempio le termocamere FLIR Systems .
Se la temperatura della radiazione del corpo nero aumenta raggiungendo un valore superiore a 525 °C,‎ la sorgente comincia a diventare visibile in modo da non apparire più nera all'occhio umano. Questo rappresenta la temperatura del radiatore che inizialmente è rossa e successivamente diventa arancione o gialla quando aumenta ulteriormente. Infatti,‎ per temperatura di colore di un oggetto si intende la temperatura che un corpo nero dovrebbe raggiungere per avere lo stesso aspetto.
Si considerino ora tre espressioni che descrivono la radiazione emessa da un corpo nero.

26.3.1  La legge di Planck

Graphic

Figura 26.3  Max Planck (1858–1947)‎

Max Planck (1858–1947)‎ fu in grado di descrivere la distribuzione spettrale della radiazione emessa da un corpo nero mediante la formula seguente:
formula
dove:
Wλb
Emittanza energetica spettrale del corpo nero alla lunghezza d'onda λ.
c
Velocità della luce = 3 × 108 m/s
h
Costante di Planck = 6,‎6 × 10-34 Joule sec.
k
Costante di Boltzmann = 1,‎4 × 10-23 Joule/K.
T
Temperatura assoluta (K)‎ di un corpo nero.
λ
Lunghezza d'onda (μm)‎.
La formula di Planck,‎ se rappresentata graficamente per le diverse temperature,‎ genera una famiglia di curve. Seguendo una qualsiasi curva di Planck,‎ l'emittanza spettrale è zero per λ = 0,‎ successivamente aumenta rapidamente fino a raggiungere il massimo in corrispondenza della lunghezza d'onda λmax e,‎ dopo averla raggiunta,‎ si avvicina nuovamente a zero per lunghezze d'onda elevate. Maggiore è la temperatura,‎ minore è la lunghezza d'onda alla quale si raggiunge il massimo.
Graphic

Figura 26.4  Emittanza energetica spettrale di un corpo nero,‎ secondo la legge di Planck,‎ rappresentata graficamente per diverse temperature assolute. 1:Emittanza energetica spettrale (W/cm2 × 103(μm)‎)‎; 2: Lunghezza d'onda (μm)‎

26.3.2  La legge di spostamento di Wien

Differenziandosi dalla formula di Planck relativamente a λ,‎ e trovando il massimo,‎ si ottiene:
formula
La formula di Wien (Wilhelm Wien,‎ 1864-1928)‎ descritta precedentemente rappresenta matematicamente l'osservazione comune in base alla quale i colori variano dal rosso all'arancione o al giallo con l'aumentare della temperatura di un radiatore termico. La lunghezza d'onda del colore è la stessa lunghezza calcolata per λmax . Una buona approssimazione del valore di λmax per una data temperatura del corpo nero si ottiene applicando la regola empirica 3 000/T μm. Per questo,‎ una stella molto calda come Sirio (11.000 K)‎,‎ che emette una luce bianca tendente al blu,‎ irradia con il picco di emittanza energetica spettrale che si sviluppa all'interno dello spettro invisibile dell'ultravioletto,‎ alla lunghezza d'onda di 0,‎27 μm.
Graphic

Figura 26.5  Wilhelm Wien (1864–1928)‎

Il sole (circa 6.000°K)‎ emette luce gialla,‎ raggiungendo il picco a circa 0,‎5 μm nella parte centrale dello spettro di luce visibile.
A temperatura ambiente (300 °K)‎,‎ il picco di emittanza spettrale si trova a 9,‎7 μm,‎ negli infrarossi lontani,‎ mentre alla temperatura dell'azoto liquido (77 °K)‎ il massimo della quantità di emittanza spettrale,‎ peraltro pressoché insignificante,‎ si raggiunge a 38 μm,‎ nelle lunghezze d'onda degli infrarossi estremi.
Graphic

Figura 26.6  Curve di Planck rappresentate graficamente su scale semilogaritmiche da 100 °K a 1000 °K. La linea tratteggiata rappresenta il punto di massima emittanza spettrale per ogni valore di temperatura,‎ come descritto dalla legge di Wien. 1: Emittanza energetica spettrale (W/cm2 (μm)‎)‎; 2: Lunghezza d'onda (μm)‎.

26.3.3  Legge di Stefan-Boltzmann

Integrando la formula di Planck da λ = 0 a λ = ∞,‎ è possibile ottenere l'emittanza radiante totale (Wb)‎ di un corpo nero:
formula
La formula di Stefan-Boltzmann (Josef Stefan,‎ 1835–1893 e Ludwig Boltzmann,‎ 1844–1906)‎,‎ descritta precedentemente afferma che la quantità totale di energia emessa da un corpo nero è proporzionale alla temperatura assoluta elevata alla quarta potenza. Graficamente,‎ Wb rappresenta l'area al di sotto della curva di Planck relativa a una data temperatura. È possibile dimostrare che l'emittanza radiante compresa nell'intervallo da λ = 0 to λmax è solo il 25% del totale,‎ il che rappresenta quasi la quantità della radiazione solare presente nello spettro di luce visibile.
Graphic

Figura 26.7  Josef Stefan (1835–1893)‎ e Ludwig Boltzmann (1844–1906)‎

Se si utilizza la formula di Stefan-Boltzmann per calcolare l'energia irradiata dal corpo umano,‎ a una temperatura di 300 K ed una superficie esterna di circa 2 m2,‎ è possibile ottenere 1 kW. Questa perdita di energia non potrebbe essere sostenuta se non esistesse l'assorbimento di compensazione della radiazione dalle superfici circostanti,‎ a temperature ambiente che non variano troppo drasticamente rispetto alla temperatura corporea,‎ oppure,‎ naturalmente,‎ dall'aggiunta di indumenti.

26.3.4  Emettitori diversi dai corpi neri

Finora sono stati descritti solo i radiatori di corpo nero e la radiazione emessa da un corpo nero. Tuttavia,‎ su una regione di lunghezza d'onda estesa,‎ gli oggetti reali non rispettano quasi mai le leggi sopra illustrate – anche se tali oggetti,‎ in taluni intervalli spettrali,‎ potrebbero comportarsi come un corpo nero. Ad esempio,‎ un dato tipo di vernice bianca può apparire perfettamente bianca nello spettro di luce visibile,‎ ma diventa distintamente grigia a circa 2 μm,‎ mentre oltre i 3 μm è pressoché nera.
Tre sono i processi che possono verificarsi e che impediscono a un oggetto reale di comportarsi come un corpo nero: una frazione della radiazione incidente α può essere assorbita,‎ una frazione ρ può essere riflessa,‎ mentre un'altra τ può essere trasmessa. Poiché tali fattori dipendono più o meno dalla lunghezza d'onda,‎ l'indice λ viene utilizzato per stabilire la dipendenza spettrale delle loro definizioni. Pertanto:
  • Assorbimento spettrale αλ = rapporto tra il flusso radiante spettrale assorbito da un oggetto e quello incidente;
  • Riflessione spettrale ρλ = il rapporto tra il flusso radiante spettrale riflesso da un oggetto e quello incidente;
  • Trasmissione spettrale τλ = il rapporto tra il flusso radiante spettrale trasmesso da un oggetto e quello incidente;
La somma di questi tre fattori va sempre aggiunta al totale a qualsiasi lunghezza d'onda,‎ in modo da ottenere la seguente relazione:
formula
Per i materiali opachi τλ = 0 quindi la relazione si semplifica in:
formula
Un altro fattore,‎ denominato emissività,‎ è necessario per descrivere la frazione ε dell'emittanza radiante di un corpo nero prodotta da un oggetto a una data temperatura. Si ottiene quindi la definizione seguente:
L'emissività spettrale ελ = il rapporto tra il flusso energetico spettrale emesso da un oggetto e quello emesso da un corpo nero alla stessa temperatura e lunghezza d'onda.
Il rapporto tra l'emittanza spettrale di un oggetto e quella di un corpo nero può essere descritto mediante la seguente formula matematica:
formula
In generale,‎ esistono tre tipi di sorgenti di radiazione,‎ distinti in base alle modalità in cui l'emittanza spettrale di ciascuno varia con il variare della lunghezza d'onda.
  • Un corpo nero,‎ per cui ελ = ε = 1
  • Un corpo grigio,‎ per cui ελ = ε = costante inferiore a 1
  • Un radiatore selettivo per cui ε varia in base alla lunghezza d'onda
In base alla legge di Kirchhoff,‎ per qualsiasi materiale,‎ l'emissività e l'assorbimento spettrali di un corpo sono uguali per qualsiasi temperatura e lunghezza d'onda specificate. In formula:
formula
Da questo si ottiene,‎ per un materiale opaco (poiché αλ +‎ ρλ = 1)‎:
formula
Per i materiali particolarmente lucidi ελ tende a zero in modo che,‎ per un materiale perfettamente riflettente (ad esempio uno specchio)‎ si avrà:
formula
Per il radiatore di un corpo grigio,‎ la formula di Stefan-Boltzmann diventa:
formula
La formula dimostra che il potere emissivo totale di un corpo grigio è identico a quello di un corpo nero alla stessa temperatura ridotta in proporzione al valore di ε del corpo grigio.
Graphic

Figura 26.8  Emittanza energetica spettrale di tre tipi di radiatori. 1: emittanza energetica spettrale; 2: lunghezza d'onda; 3: corpo nero; 4: radiatore selettivo; 5: corpo grigio.

Graphic

Figura 26.9  Emissività spettrale di tre tipi di radiatori. 1: emissività spettrale; 2: lunghezza d'onda; 3: corpo nero; 4: corpo grigio; 5: radiatore selettivo.

26.4  Materiali semitrasparenti agli infrarossi

Si consideri ora un corpo non metallico semitrasparente,‎ ad esempio una spessa lastra di materiale plastico. Quando la lastra viene riscaldata,‎ la radiazione generata al suo interno si propaga attraverso il materiale fino a raggiungere le superfici in cui la radiazione viene parzialmente assorbita. Inoltre,‎ quando la radiazione raggiunge la superficie,‎ una parte di essa viene nuovamente riflessa verso l'interno e parzialmente assorbita,‎ ma una parte di questa radiazione raggiunge l'altra superficie attraverso cui fuoriesce in gran parte,‎ mentre un'altra sua parte viene nuovamente riflessa. Anche se le riflessioni progressive diventano sempre più deboli,‎ è necessario sommarle quando si calcola l'emittanza totale della lastra. Quando viene eseguita la somma della serie geometrica ottenuta,‎ l'emissività effettiva di una lastra semitrasparente è data da:
formula
Quando la lastra diventa opaca questa formula viene così semplificata:
formula
Quest'ultima relazione risulta particolarmente utile,‎ poiché spesso è più semplice misurare direttamente la riflettanza piuttosto che l'emissività.