10  Importazione di immagini

10.1   Procedura

10.2  Informazioni su UltraMax

UltraMax è una funzionalità di ottimizzazione dell'immagine che consente di aumentare la risoluzione dell'immagine e di ridurre il rumore,‎ facilitando la visualizzazione e la misurazione di piccoli oggetti. Un'immagine UltraMax è il doppio in larghezza e altezza rispetto ad un'immagine normale.
Quando un'immagine UltraMax viene acquisita dalla termocamera,‎ più immagini normali vengono salvate nello stesso file. L'acquisizione di tutte le immagini può richiedere fino a 1 secondo. Per utilizzare al meglio la funzionalità UltraMax,‎ le immagini devono essere leggermente diverse,‎ risultato che si ottiene spostando lentamente la termocamera. Occorre tenere ben salda la termocamera tra le mani (non posizionarla su un treppiede)‎,‎ in modo che le immagini differiscano di poco durante l'acquisizione. Una messa a fuoco corretta,‎ una scena a elevato contrasto e un oggetto statico,‎ sono le condizioni che determinano l'acquisizione di un'immagine UltraMax di buona qualità.