1. Legge di Kirchhoff per la radiazione termica.
2. Prima legge della termodinamica
3. Basata su ISO 13372:2004 (en)‎.
4. Seconda legge della termodinamica
5. Questa è una conseguenza della seconda legge della termodinamica,‎ di per sé più complessa.
6. Basata su ISO 16714-3:2016 (en)‎.
7. L'energia termica fa parte dell'energia interna di un oggetto.
8. Basata su ISO 16714-3:2016 (en)‎.
9. Basata su ISO 18434-1:2008 (en)‎
10. Legge di Fourier
11. Si tratta di una forma monodimensionale della legge di Fourier,‎ valida per condizioni di equilibrio stabile.
12. Basata su ISO 18434-1:2008 (en)‎.
13. Basata su ISO 16714-3:2016 (en)‎.
14. Basata su ISO 10878-2013 (en)‎.
15. Basata su ISO 10878-2013 (en)‎.