5  設置

5.1  システム要件

5.1.1  オペレーティング システム

FLIR Tools/Tools+‎ は、次の PC オペレーティング システムで USB 2.0 による通信をサポートしています。
  • 32 ビット版 Microsoft Windows Vista SP1
  • 32 ビット版 Microsoft Windows 7
  • 64 ビット版 Microsoft Windows 7
  • 32 ビット版 Microsoft Windows 8
  • 64 ビット版 Microsoft Windows 8
  • 32 ビット版 Microsoft Windows 10
  • 64 ビット版 Microsoft Windows 10

5.1.2  ハードウェア

  • 1 GHz の 32 ビット (x86)‎ プロセッサを搭載したコンピュータ
  • 最小 2 GB の RAM (4 GB を推奨)‎。
  • 15 GB 以上の空き容量がある 40 GB のハードディスク ドライブ
  • DVD-ROM ドライブ
  • DirectX 9 グラフィックのサポートには以下が必要です。
    • WDDM ドライバ
    • 128 MB 以上のグラフィック メモリ
    • Pixel Shader 2.0 (ハードウェア上)‎
    • 32 bpp
  • SVGA (1024 x 768)‎ 以上の解像度のモニター
  • インターネット接続 (課金される場合があります。)‎
  • オーディオ出力
  • キーボードおよび Microsoft マウス、または互換性のあるポインティング デバイス

5.2  FLIR Tools/Tools+‎ のインストール

5.2.1   手順