16  パノラマの作成

16.1   一般

FLIR Tools+‎ では、複数の小さな画像を 1 枚の大きな画像に結合してパノラマを作成することができます。FLIR Tools+‎ は各画像を分析し、他の画像のものと一致するピクセル パターンを検出します。
その後でパノラマ画像をトリミングし、さまざまな視点補正を実行することができます。

16.2  

この図は、パノラマ ワークスペースを示したものです。
Graphic

16.3   手順

詳細については、セクション 11.10 [ パノラマ ]‎ タブ を参照してください。