23  정의 및 법칙

용어

정의

겉보기 온도
열원에 관계없이 도구에서 측정되는 모든 복사를 포함하는 적외선 기기의 보상되지 않은 판독값입니다. 1
공간 해상도
적외선 카메라가 작은 물체나 자세한 부분을 처리하는 능력을 말합니다.
대류
중력 또는 다른 힘으로 인해 액체가 장치에 유입되는 열 전송 모드입니다. 그에 따라 열이 한 장소에서 다른 장소로 전송됩니다.
등온선
스케일에서 특정 색상을 대비 색상으로 변경합니다. 동일한 겉보기 온도의 간격을 표시합니다. 2
반사된 겉보기 온도
다른 물체에 의해 적외선 카메라로 반사되는 주변 환경의 겉보기 온도를 말합니다. 3
방사율
동일한 온도 및 파장에서 일반 물체의 방사 발산도와 흑체(黑體)‎ 방사 발산도의 비를 말합니다. 4
방출 복사
본래의 열원에 상관없이 물체의 표면을 떠나는 모든 복사 에너지를 말합니다.
복사열 전달
복사열 흡수 또는 방출에 의해 열이 전달되는 것을 말합니다.
색상 팔레트
다양한 색상을 할당하여 겉보기 온도의 특정한 레벨을 나타냅니다. 사용하는 색상에 따라 팔레트에서 콘트라스트를 높이거나 낮출 수 있습니다.
에너지 보존 5
폐쇄계에서 에너지 양의 총합이 항상 일정하다는 법칙을 말합니다.
온도 차에 따라 두 물체(시스템)‎ 사이에서 전달되는 열 에너지를 말합니다.
열 동조
대비를 최대화하기 위해 분석 물체의 이미지에 색상을 적용하는 프로세스를 말합니다.
열 에너지
물체를 이루고 있는 분자의 총 운동 에너지를 말합니다. 6
열 전달률 7
온도 분포가 일정한 상태에서 열 전달률은 물체의 열전도와 열이 통과해서 흘러가는 물체의 단면적 물체의 양 끝의 온도 차에 비례하고,‎ 물체의 길이나 두께에 반비례한다는 법칙을 말합니다. 8
열 전달의 방향 9
열은 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 자발적으로 흐르고 이로써 한 곳에서 다른 곳으로 열 에너지가 전달된다는 법칙을 말합니다. 10
열전도
분자들 간에 충돌이 발생하여 열 에너지가 분자에서 분자로 직접 전달되는 현상을 말합니다.
온도
물질을 이루고 있는 분자와 원자의 평균 운동 에너지를 측정한 값을 말합니다.
온도 경사
거리에 따른 온도의 점진적인 변화를 나타냅니다. 11
입사 복사
어떤 물체 또는 그 표면을 통하여 유입되는 복사
적외선 열화상온도계측
비접촉식 열화상 장치를 사용하여 온도 정보를 획득하고 분석하는 프로세스를 말합니다.
정량적 열화상온도계측
수리 우선순위를 지정하기 위해 온도 측정치를 통해 이상 현상의 심각도를 확인하는 열화상온도계측법을 말합니다. 12
정성적 열화상온도계측
열패턴 분석을 통해 이미지의 이상 현상을 발견하고 이상 위치를 찾는 열화상온도계측법을 말합니다. 13
진단
장애나 오류의 특성을 파악하기 위해 증상 및 징후에 대한 조사를 수행하는 것을 말합니다. 14
흡수율과 방출률 15
일정한 온도에서 동일한 파장의 복사에 대한 물체의 흡수율과 방출률의 비는 물체의 성질에 관계없이 일정한 값을 가진다는 것을 말합니다.