1. ISO 18434-1:2008(en)‎ 기반
2. ISO 18434-1:2008 (en)‎ 기반
3. ISO 16714-3:2016(en)‎ 기반
4. ISO 16714-3:2016(en)‎ 기반
5. 열역학 제1법칙.
6. 열 에너지는 물체 내부 에너지의 한 부분입니다.
7. 푸리에의 법칙
8. 푸리에 법칙의 1차원적 형태이며 온도 분포가 일정한 상태에서 유효합니다.
9. 열역학 제2법칙.
10. 이 정의는 열역학 제2법칙에 따른 결과이며 법칙 자체는 훨씬 복잡합니다.
11. ISO 16714-3:2016(en)‎ 기반
12. ISO 10878-2013 (en)‎ 기반
13. ISO 10878-2013 (en)‎ 기반
14. ISO 13372:2004(en)‎ 기반
15. 키르히호프의 열 복사에 관한 법칙