1. Kirchhoffs strålingslov
2. Basert på ISO 13372:2004 (en)‎.
3. Basert på ISO 16714-3:2016 (en)‎.
4. Termodynamikkens første hovedsetning
5. Basert på ISO 18434-1:2008 (en)‎.
6. Basert på ISO 10878-2013 (en)‎.
7. Basert på ISO 10878-2013 (en)‎.
8. Basert på ISO 16714-3:2016 (en)‎.
9. Termodynamikkens andre hovedsetning
10. Dette er en konsekvens av termodynamikkens andre hovedsetning. Hovedsetningen i seg selv er mer komplisert.
11. Termisk energi er en del av et objekts indre energi.
12. Basert på ISO 16714-3:2016 (en)‎.
13. Basert på ISO 18434-1:2008 (en)‎.
14. Fouriers lov
15. Dette er den endimensjonale formen av Fouriers lov,‎ som er gyldig for likevektsforhold.