23  Definições e leis

Termo

Definição

Absorção e emissão 1
A capacidade ou habilidade de um objeto absorver energia irradiada incidente é sempre igual à capacidade de emitir a sua própria energia como radiação
Ajuste térmico
Processo de colocar as cores da imagem no objeto da análise,‎ de forma a maximizar o contraste
Calor
Energia térmica transferida entre dois objetos (sistemas)‎ devido à respetiva diferença de temperatura
Condução
Transferência direta de energia térmica de molécula para molécula,‎ causada por colisões entre as moléculas
Conservação da energia 2
A soma do conteúdo total de energia num sistema fechado é constante
Convecção
Modo de transferência de calor em que um fluido é colocado em movimento,‎ por gravidade ou por outra força,‎ transferindo assim o calor de um local para o outro
Diagnóstico
Análise de sintomas e síndromes para determinar a causa de avarias ou falhas 3
Direção da transferência de calor 4
O calor flui espontaneamente de mais quente para mais frio,‎ transferindo assim a energia térmica de um local para outro 5
Emissividade
Relação entre a potência irradiada por corpos reais e a potência irradiada por um corpo negro à mesma temperatura e no mesmo comprimento de onda 6
Energia térmica
Energia cinética total das moléculas que compõem o objeto 7
Gradiente térmico
Mudança gradual na temperatura ao longo da distância 8
Isotérmico
Substitui determinadas cores na escala por uma cor contrastante. Marca um intervalo de temperatura aparente igual 9
Paleta de cores
Atribui cores diferentes para indicar níveis específicos de temperatura aparente. As paletas podem fornecer um contraste elevado ou reduzido,‎ dependendo das cores utilizadas nas mesmas
Radiação de saída
Radiação que sai da superfície de um objeto,‎ independentemente das respetivas fontes originais
Radiação incidente
Radiação que atinge um objeto a partir da sua envolvência
Resolução espacial
Capacidade de uma câmara de infravermelhos para reproduzir pequenos objetos ou detalhes
Taxa de transferência de calor 10
Sob condições de estado estacionário,‎ a taxa de transferência de calor é diretamente proporcional à condutividade térmica do objeto,‎ à área transversal do objeto através da qual o calor flui e à diferença de temperatura entre as duas extremidades do objeto. É inversamente proporcional ao comprimento,‎ ou espessura,‎ do objeto 11
Temperatura
Medida da energia cinética média das moléculas e átomos que compõem a substância
Temperatura aparente
Leitura não compensada de um instrumento de infravermelhos que inclui toda a radiação incidente no instrumento,‎ independentemente das respetivas fontes 12
Temperatura aparente refletida
Temperatura aparente do ambiente que é refletida pelo alvo para uma câmara de infravermelhos 13
Termografia por infravermelhos
Processo de aquisição e análise de informações térmicas de dispositivos de imagens térmicas sem contacto
Termografia qualitativa
Termografia que utiliza a análise de padrões térmicos para revelar a existência de e localizar a posição de anomalias 14
Termografia quantitativa
Termografia que utiliza a medição de temperatura para determinar a gravidade de uma anomalia,‎ a fim de estabelecer prioridades de reparação 15
Transferência de calor por radiação
Transferência de calor através da emissão e absorção de radiação térmica