10  Importar imagens

10.1   Procedimento

10.2  Acerca do UltraMax

O UltraMax é uma funcionalidade de otimização de imagens que aumenta a resolução e reduz o ruído,‎ facilitando a visualização e medição de objetos pequenos. Uma imagem UltraMax tem o dobro da largura e da altura de uma imagem normal.
Quando uma imagem UltraMax é captada pela câmara,‎ são guardadas várias imagens normais no mesmo ficheiro. Captar todas as imagens pode demorar até 1 segundo. Para utilizar completamente o UltraMax,‎ as imagens precisam de ser ligeiramente diferentes,‎ o que pode ser conseguido através de um movimento ligeiro da câmara. Deve segurar a câmara firmemente nas mãos (não a coloque num tripé)‎,‎ o que fará com que estas imagens variem um pouco durante a captação. A focagem correta,‎ uma cena de contraste elevado e um alvo imóvel são outras condições que ajudam a obter uma imagem UltraMax de boa qualidade.